Des histoires empreintes de succès pour nos clients

 success-stories-title

Nous avons le plaisir de vous faire partager quelques exemples de réussites où nous avons apporté de la valeur ajoutée.

Une solution gagnant-gagnant

Une meuleuse de Studer, Suisse, comporte 7 500 produits, dont 600 sont classées comme produits «C». Les coûts de gestion de ces produits «C» sont bien souvent plus élevés que leur vraie valeur. Bossard a identifié ici un grand potentiel d’optimisation.

Lire toute l’histoire

Gérer grandes et des quantités variables de souverain

Alstom Transport crée des solutions durables et globales pour les chemins de fer personnalisées en fonction des souhaits des opérateurs, des pouvoirs publics et des passagers. Bossard a mis en place le concept à 3 niveaux dans sept usines d'Alstom Transport qui permet de réaliser de très grandes économies d'argent et de temps dans les opérations de production d'Alstom Transport.

Lire toute l'histoire 

Optimisation du design et du montage

Patiner sur la glace ? - Pas si une machine d'entretien de la route de notre client a déblayé la voie. Les pistes d'atterrissage des aéroports, les routes, les trottoirs et les voies d'accès du monde entier sont vite débarrassées de la neige et de la glace avec des machines de pointe.

Outre une solution de fixation longue durée pour ces machines de pointe, le client cherchait un système logistique amélioré.

Avec ecosyn®-lubric, le revêtement des fixations en acier inoxydable et le système logistique SmartBin de Bossard, une solution à l'épreuve du temps a été mise en place, capable d'assurer la meilleure productivité.  

Lire toute l’histoire

Plus de temps pour le cœur de métier

Komax Wire développe et fabrique des systèmes innovants de traitement des câbles et des solutions pour les clients internationaux dans les secteurs industriels de l'automobile, de l'électronique et d’équipements électroménagers. Depuis que la gestion et l'approvisionnement en pièces C ont été confiés à Bossard, l'employé de Komax qui s'en chargeait au préalable a pu prendre en charge d'autres responsabilités importantes au sein de Komax.

Lire toute l'histoire 

Faire des économies sur les coûts
save on process costs

La société familiale Pichler, originaire de Carinthie, se spécialise dans les systèmes de ventilation à faibles dépenses énergétiques pour un plus grand confort. À son tour, la société obtient des économies considérables en ce qui concerne les coûts de production grâce à la gestion des produits C réalisée par le système intégré de Bossard Smartbin.

Lire toute l'histoire

Gestion intelligente des produits C

Découvrez comment Franz Haas GmbH en Autriche a réussi à re-gagner du terrain en Autriche, en matière de production et a réussi à réduire considérablement ses capitaux immobilisés.

Lire toute l'histoire

Jane, PDG



« Je dois faire face à une rude concurrence ! Chaque jour, je dois trouver de nouvelles solutions pour rester compétitive. Si je ne trouve pas un moyen de réduire mes coûts et d'améliorer ma productivité, je perds plus qu'une simple part de marché. »


Andrew

Andrew, Chaîne d'approvisionnement


« Il suffit d'une vis manquante pour bloquer la production. Dans ces cas là, je suis responsable. Comment augmenter la fiabilité de mon processus d'approvisionnement ? »

 


Assurer un système optimal

Lee

Lee, Directeur de production



« En production, chaque détail compte. Je dois atteindre une visibilité totale sur les processus et obtenir des pièces de grande qualité afin d'optimiser la productivité. Comment trouver la solution idéale ? » 

Gardez le contrôle avec ARIMS