SmartBin flex

SmartBin Flex : indépendant – flexible – mobile

Grâce à l'introduction de SmartBlin flex, Bossard pose de nouveaux jalons dans le domaine de l'approvisionnement automatique.

 

SmartBin flex 

Nouveau développement avec des technologies éprouvées

Lors de la production industrielle, un poste de travail sûr et flexible se révèle être d'une extrême importance. Le concept « des pièces qui se gèrent toute seules » reste pour Bossard, également en ce qui concerne le poste de travail, un impératif.

Le bac individuel est associé à un capteur de poids fixe indépendant et la communication est assurée par une connexion radio sans fil et hop, l'approvisionnement des pièces se fait tout seul.

 

SmartBin flex

Trois composants principaux

  1. Capteurs de poids: La technologie des balances a été développée par l'un des fournisseurs de longue date de SmartBin. On a constitué de la sorte un dispositif qui remplit tous les besoins en termes de précision, stabilité sur le long terme et robustesse.
     
  2. Communication: La communication radio a été prise en charge par un partenaire disposant d'une grande expérience dans le domaine de la technologie des réseaux de capteurs sans fil et qui possède déjà de nombreuses applications similaires à usage quotidien.
     
  3. Logiciel: Le logiciel « ARIMS » éprouvé de Bossard trouve également sa place au sein de la toute nouvelle génération SmartBin.

 

SmartBin Flex

Indépendant – flexible – mobile

SmartBin flex peut être déposé partout comme un bac standard.

Même l'inclinaison souvent utilisée sur les postes de montage est possible. Les employés peuvent emporter les bacs jusqu'au poste de travail de l'unité à monter ou les déplacer d'un site à un autre. De même, de nouveaux articles peuvent être ajoutés sans problème. Cela vous offre la possibilité d'agencer une conception du poste de travail de manière flexible et de réagir de manière autonome aux modifications du processus de production.

Le tout, dans le respect de notre concept : « des pièces qui se gèrent toutes seules ».