SmartBin flex: 独立 - 灵活 – 自由

Bossard通过引入SmartBin flex,在B-和C-部件的自动化管理中建立了新的标准。

 

SmartBin flex 

拥有成熟的技术的新发展

在工业生产中,提供可靠和灵活的工位是至关重要的。“部件几乎自我管理”的理念无论对于Bossard还是对于工位的提供都仍是强制性的要求

物料盒及独立的重量传感器的组合,以及通过无线传输的通信,实现了部件的几乎自我管理。

 

SmartBin flex

三个基本组成部分

  1. 重量传感器: 现有的SmartBin供应商之一对天平技术进行了进一步的发展。因此有一个单位,能够满足在精确度、长期稳定性和坚固性方面的所有要求。
     
  2. 通信: 工作伙伴可以通过无线电接收通信,而其在无线传感网络技术中有着丰富的经验,并已在日常工作中具备了大量类似的应用。
     
  3. 软件: 事实证明,Bossard的软件“ARIMS”在新一代的SmartBin中也可发挥其作用

 

SmartBin Flex

独立 - 灵活 – 自由

SmartBin flex可以作为一个标准物料盒放置在任何地方。

即使是在装配工位上经常使用的倾斜位置上也可以。员工可以将物料盒带到待装配单元的工位上,或者从一个工位带到另一个工位上。此外,添加入新的物品也完全没有问题。这使您可以在工位上灵活的进行布局,并且对生产过程中的变化进行自主的响应。

一切都遵照这个理念:“部件几乎自我管理”