成熟生产力 — 使我们的客户更有竞争力

与客户共同进步,这意味着我们要开发出更优秀、更快捷、更高效、性价比更高的解决方案,从而帮助客户在竞争中脱颖而出。

 

  Geschaeftsmodell_CN_lowres-web_rgb
 

 

从客户的角度来看, 产品解决方案应用工程智能工厂物流 这三者的相互作用有六大核心优势:

 

  1. 上市时间:
    这意味着我们客户的产品能更快地上市 — 在这个瞬息万变的全球市场环境下,这一点非常重要
     
  2. 精益流程:
    对于客户来说,这意味着节约时间、金钱和资源,以及能更好地计算总成本 — 最重要的是,获得更高的利润。 
      
  3. 更大的吞吐量:
    对于需提高效率 — 尤其是改善生产率的客户来说,这是一个中心成本因素。
      
  4. 高质量:
    对于我们的客户,这意味着绝对的产品、 过程和生产安全可靠性 — 从而产生较少的浪费和较少的投诉。
      
  5. 创新技术:
    从客户的角度来看这是关键。只有不断进取的公司才能开拓新的道路,达到竞争者所无法达到的高度。
      
  6. 最大的可靠性:
    对于我们的老客户来说,这意味着他们可以完全信赖我们,以及我们经验丰富的员工 - 不仅仅是现在,而且包括在几十年后的未来。

 

我们向客户承诺,"成熟生产力"有两个要素:
  • 它的有效性已得到了验证
  • 它以可持续的方式来改善客户的生产率
阅读案例研究 了解客户在改善生产率方面的体验。

希望我们能携手合作来挖掘整个工业工程供应链上的潜力。
诚挚期望与您进一步沟通。