质量保证及完美的生产质量

Bossard Quality Commitment

Why is selecting the right material crucial for production?

正确的原料选择是高品质的源头. 因其影响跟进的生产步骤, 尤其是那些产品需要增加强度, 如在热处理时, 将最终赋予零部件正确的机械性能.

理论上, 螺母和螺栓可以从纯铁制造出来. 然而纯铁将造成紧固件太软. 为了增加强度,当熔融铁时,碳将会被添加其中. 而碳含量将是决定钢的强度的一个关键因素. 例如, 12.9级的螺栓需要一定的强度,在油中淬火接近900℃时,碳将决定钢的强度,

这就是为什么我们针对不同的产品精心选择材料, 以确保它可在应用中有足够强度.

有哪些不同的生产方法?

制造紧固件有多种方法和技术. 例如冷锻, 热锻, 机械加工, 锌压铸件和注塑成型. 每一个方法在不同的应用中都有其独特优势.

冷锻是一种常见的螺栓和螺钉制造技术, 可生产直径从M1到M24的产品. 此方法也可用于生产直径从M3到M16的螺母.  当在选择生产方法时, 其他需要考虑的因素如紧固件的应用,经济定购量和成本 . 无论哪个生产方法, 它涉及到一系列的生产步骤, 将对紧固件的质量和性能有显着的影响.

在Bossard, 我们有着严格的制造筛选标准和过程控制. 而过程控制是确保产品质量达到要求最有效的方式. 当每一个生产环节都被监控, 那么一切偏差可及时被发现和纠正. 最终结果是是更低风险, 更高质量和及时交货.

我们的专家可以为你做什么?

热处理是制造紧固件的关键过程之一. 经此过程,  材料的物理性质将通过加热与冷却而被改变. 
金属材料内含有晶体. 当通过加热和冷却, 其晶体和整体机械属性可以被改变. 而多数产品唯通过热处理才能达到一定的机械性能. 

在紧固件安全应用中, 防腐蚀是其中另一个重要点, 换言之如何在紧固件使用年限中防止它因腐蚀而失效. 防腐蚀可以通过几种方法, 如良好的保护设计, 表面涂层, 或选择具有耐腐蚀性的材料. 然而从中选择最佳的保护是需要特殊的专业知识.

我们的专家可以为你做什么?

通过80多个技术专家遍布于世界各地, Bossard 能确保正确的制造工艺.  我们的专家对每一个紧固件生产过程中都受过专门训练.

我们的专家团队, 包括产品, 工艺和装配的专家. 他们都在紧固件生产过程中训练有素. 最重要的是, 他们了解每一个过程都与您的的紧固应用和质量要求有关.

我们的目标是要找出最有效和最高品质的紧固件解决方案. 无论是标准产品或与您共同开发的新零件, 以优化生产和最终产品为目标. 这全面的支持将引领您在市场上的成功.

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。