质量保证及完美的生产质量

Bossard Quality Commitment

为什么在生产过程中选择正确材料至关重要?

选择正确的材料是保证高品质的源头。它影响着后续绝大多数生产步骤,尤其是那些需要增加强度的产品,如热处理环节,它在整个生产过程中最终赋予工件正确的机械性能。

理论上讲,螺母和螺栓可以从纯铁材料制造而来。然而纯铁太软,无法制成紧固件。为了增加强度,在炼钢时会在熔铁中添加碳。碳含量是决定钢材强度的一个关键因素。例如12.9级螺栓需要一定强度,在接近摄氏900度的油淬工艺中,碳决定了钢的强度。

正因如此我们针对不同产品精选不同材料,以确保应用过程中工件拥有足够强度。

 

有哪些不同的生产方法?

制造紧固件有多种方法和技术. 例如冷锻, 热锻, 机械加工, 锌压铸件和注塑成型. 每一个方法在不同的应用中都有其独特优势.

冷锻是一种常见的螺栓和螺钉制造技术, 可生产直径从M1到M24的产品. 此方法也可用于生产直径从M3到M16的螺母.  当在选择生产方法时, 其他需要考虑的因素如紧固件的应用,经济定购量和成本 . 无论哪个生产方法, 它涉及到一系列的生产步骤, 将对紧固件的质量和性能有显着的影响.

在Bossard, 我们有着严格的制造筛选标准和过程控制. 而过程控制是确保产品质量达到要求最有效的方式. 当每一个生产环节都被监控, 那么一切偏差可及时被发现和纠正. 最终结果是是更低风险, 更高质量和及时交货.

我们的专家可以为你做什么?

热处理是制造紧固件的关键过程之一. 经此过程,  材料的物理性质将通过加热与冷却而被改变. 
金属材料内含有晶体. 当通过加热和冷却, 其晶体和整体机械属性可以被改变. 而多数产品唯通过热处理才能达到一定的机械性能. 

在紧固件安全应用中, 防腐蚀是其中另一个重要点, 换言之如何在紧固件使用年限中防止它因腐蚀而失效. 防腐蚀可以通过几种方法, 如良好的保护设计, 表面涂层, 或选择具有耐腐蚀性的材料. 然而从中选择最佳的保护是需要特殊的专业知识.

我们的专家可以为你做什么?

通过80多个技术专家遍布于世界各地, Bossard 能确保正确的制造工艺.  我们的专家对每一个紧固件生产过程中都受过专门训练.

我们的专家团队, 包括产品, 工艺和装配的专家. 他们都在紧固件生产过程中训练有素. 最重要的是, 他们了解每一个过程都与您的的紧固应用和质量要求有关.

我们的目标是要找出最有效和最高品质的紧固件解决方案. 无论是标准产品或与您共同开发的新零件, 以优化生产和最终产品为目标. 这全面的支持将引领您在市场上的成功.

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。