Analyse des Marktpotenzials Ihrer Innovation

Wenn Sie eine neue Idee für eine innovative Produktlösung haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass es dafür einen großen Markt gibt. Dafür gibt es viele Gründe:

 

  • Die Produktlösung könnte zu anwendungsspezifisch sein, oder das Marktpotenzial ist zu gering.
  • Der Mehrwert der Lösung wird nicht nachgefragt.
  • Die Produktionskosten der neuen Lösung sind höher als bei der bestehenden Lösung.
  • Der Schutz der Idee ist kaum möglich oder sie könnte zu schnell kopiert werden.
  • Die neue Lösung könnte gegen bestehende Patente oder Urheberrechte verstossen.
  • Die Zielgruppe und / oder die Anwendung ist unklar.
  • Der Wettbewerbsvorteil oder die Attraktivität ist in dem angestrebten Segment nicht gegeben.
  • Es fehlt an Vertriebskompetenzen oder an einem adäquaten Vertriebsnetz.

 

 

Profitieren Sie von Bossards Erfahrung

Bossard provides legal resources for innovatorsDa es vor der Einführung eines neuen Produkts viele Parameter zu berücksichtigen gilt, ist es ratsam, mögliche Hürden sorgfältig zu prüfen.

Bossard ist sehr erfahren in der Einführung neuer Produkte. Regelmässige Sortimentserweiterungen, die Einführung neuer Produktlinien und Marken sowie unserer eigenen Marken ecosyn® und FASTEKS® machen uns zu einem Experten in dieser Disziplin.

 

Mit einem Sortiment von über 1 Million Verbindungselementen, einer Präsenz in 32 Ländern weltweit sowie unzähligen gemeinsamen Kundenprojekten verfügen wir über einen ausgefeilten Prozess zur Einführung und Erprobung neuer Produkte und ein gutes Gespür für die jeweiligen Märkte.

Profitieren Sie ausserdem von unserem Know-how in der Marktpotenzialanalyse für Ihre Innovation.

 

Möchten Sie mehr wissen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihren konkreten Fall zu besprechen!