24. August 2026

Oliver Heer nimmt Kurs auf den Atlantik – und Bossard segelt mit

Am 1. September 2026 startet in New York The Ocean Race Atlantic. Unser Bossard-Logo auf Segel und Rumpf der „Embrace the Challenge" begleitet den Schweizer Skipper Oliver Heer und sein Team über 3.000 Seemeilen nach Lorient, Frankreich.

Oliver Heers Rennyacht segelt auf dem Meer.

Das Boot und die Crew

Vendée-Globe-Finisher Oliver Heer wechselt beim The Ocean Race Atlantic vom Solo-Abenteurer in den Team-Modus. Mit an Bord der „Embrace the Challenge“ segelt eine erfahrene internationale Crew mit Olympiaseglerin Marie Riou, Offshore-Veteranin Liz Wardley, Performance-Analyst Lincoln Dews sowie On-Board-Reporter Patrick Condy.

Das Rennen: The Ocean Race Atlantic

The Ocean Race Atlantic 2026 ist ein Transatlantik-Rennen der foilenden IMOCA-Klasse. Die 18 Meter langen Hochsee-Rennyachten sind mit seitlichen Tragflügeln ausgestattet, den sogenannten Foils, die das Boot bei hoher Geschwindigkeit teilweise aus dem Wasser heben. Damit wird der Widerstand verringert, was die Yachten schneller macht und beinahe über die Wellen fliegen lässt.

Sechs Weltklasse-Teams gehen an den Start, darunter Namen wie Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich und Kojiro Shiraishi – rund 30 Seglerinnen, Segler und Reporter aus über zehn Nationen.

Das Besondere: Es ist das erste Hochseerennen mit konsequent gemischten Crews. Die Regeln schreiben zwei Frauen und zwei Männer an Bord vor, dazu einen On-Board-Reporter und mindestens zwei Nationalitäten pro Team – ein starkes Signal für Gleichberechtigung im Spitzensport.

News | Oliver Heer Ocean Racing OHOR | Message The Ocean Race Atlantic

Die Strecke: New York – Lorient

Zum ersten Mal in der 50jährigen Geschichte des Rennens besteht das Rennen aus einer einzigen Etappe – ohne Zwischenstopps. Am 1. September 2026 stechen die Teams von New York aus in See und nehmen Kurs auf Europa. Die mythische Transatlantik-Route ist dafür bekannt, dass immer wieder Ozeanrekorde fallen. Rund 3.200 Seemeilen quer über den Nordatlantik liegen vor den Seglern; aufgrund von Herbst-Tiefdruckgebieten und Azorenhoch werden es in der Praxis eher 3.200 bis 3.500 Meilen. Besonders die ersten 48 Stunden nach dem Start gelten als entscheidendes Zeitfenster für den richtigen Wettereinstieg.

Um den 9. September werden die ersten IMOCAs in Lorient La Base erwartet – der „Hauptstadt des Hochseesegelns".

Live mit dabei sein!

Verfolgt Oliver Heer und sein Team hautnah und drückt ihnen die Daumen, während unsere Bossard-Logo über den Atlantik rast. Den Live-Ticker des Rennveranstalters findet ihr hier: