Verbindungstechnologie

So finden Sie die richtige gewindefurchende Schraube für Kunststoff

Finden Sie heraus, was Sie bei der Verwendung von gewindefurchenden Schrauben in Kunststoffmaterialien beachten müssen.


Eine Direktverschraubung für Kunststoffe auf weißem Hintergrund.

Was sind gewindefurchende Schrauben?

Gewindefurchende Schrauben formen beim Eindrehen in das Trägermaterial ihr eigenes Gewinde. Bei Kunststoff erfordert dies ein speziell konzipiertes Gewindeprofil, da die für Stahl verwendeten gewindefurchenden Schrauben Spannungen im Kunststoff hervorrufen können, was wiederum zu einer verringerten Festigkeit im Bauteil führen kann. Das können Sie vermeiden, indem Sie gewindefurchende Schrauben speziell für Kunststoffanwendungen verwenden. Diese bieten zudem mehr Flexibilität und ermöglichen eine schnellere Montage mit weniger Verbindungselementen.


Schrauben-Symbol

Gewindefurchende Schrauben für Kunststoff kaufen

Stöbern Sie in unserem Sortiment von Direktverschraubungen für Kunststoffe und bestellen Sie Ihre Verbindungselemente direkt online.

Zum eShop

So finden Sie die richtigen gewindefurchenden Schrauben für Kunststoffe

Der erste Schritt bei der Auswahl von gewindefurchenden Schrauben ist es, den Typ zu identifizieren, der am besten zu Ihrer speziellen Anwendung passt. Dabei werden gewindefurchende Schrauben für Kunststoff in zwei Kategorien unterteilt: gewindeformend und gewindeschneidend.

Um die richtige Kategorie auszuwählen, kommt es auf die Art des Kunststoffs an, den Sie verwenden: Thermoplast oder Duroplast.

Gewindeformende Schrauben für Kunststoff

Gewindeformende Schrauben funktionieren in der Regel am besten in Verbindung mit Thermoplasten. Sie erzeugen keinen Abfall, da der Kunststoff, der beim Formen des Gewindes verdrängt wird, am Fuss des Gewindes verbleibt. Dies führt zu einem sehr sicheren Sitz, weshalb eine gewindeformende Schraube in vielen Fällen einer gewindeschneidenden Schraube vorgezogen wird.

Ein Beispiel für eine solche gewindeformende Schraube speziell für Kunststoff ist die ecosyn® plast. Diese Schrauben sind so konzipiert, dass sie leicht in das Material eindringen, ohne dabei Spannungen zu verursachen. Weitere Vorteile von ecosyn® plast Schrauben sind:

  • Niedriges Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
  • Gute Prozessfähigkeit während der Montage
  • Hervorragende Vibrationsbeständigkeit
  • Geringes Risiko, Risse im Grundwerkstoff zu verursachen
  • Kein Setzen der Baugruppe aufgrund übermässiger Entspannung des Kunststoffes

Gewindeschneidende Schrauben für Kunststoff

Gewindeschneidende Schrauben sind für Duroplast-Materialien konzipiert. Diese Schrauben entfernen tatsächlich Material, da sie Schneidkanten haben. Gewindeschneidende Schrauben haben einen kleineren Flankenwinkel und damit ein geringeres Montagedrehmoment. Gleichzeitig wird dadurch die Oberfläche vergrössert, was in einer höheren Auszugskraft resultiert.

Unterstützung in der Verbindungstechnik

Bei Fragen zu gewindefurchenden Schrauben oder zur Auswahl von Verbindungselementen kontaktieren Sie uns. Unsere Experten bieten Ihnen Beratung, technische Unterstützung und Montagetests in unseren Prüflaboren.


Frau in Businesskleidung hält eine Schraube in der Hand

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.