Verbindungselemente mit besonders hohen Qualitätsanforderungen
Welche Produkte hat Bossard im Rahmen Ihrer Zusammenarbeit mit Beyond Gravity geliefert und wie wurden sie eingesetzt?
Jürgen Eixler: "Wir haben mehr als eine Million Teile an Beyond Gravity geliefert und unterstützen auch die Projektentwicklung mit unseren Logistiksystemen und Ingenieurdienstleistungen. Bossard liefert nicht nur Norm & Standard Verbindungselemente, wie Schrauben, Muttern und verschiedene Materialien, sondern auch viele massgeschneiderte Artikel, die speziell für Beyond Gravity produziert werden.
Dies geschieht hauptsächlich in Zusammenarbeit mit Beyond Gravity, die uns ein Design eines bestimmten Teils zusenden und wir versuchen, dieses Teil mit dem Hersteller zu optimieren. Am Ende erhält unser Kunde das Teil, das er sucht, dank unserer hohen Qualitätsanforderungen. Jedes Produkt ist in den Beyond Gravity-Projekten wichtig, da jeder Artikel spezifische Anforderungen erfüllen muss, um seinen Beitrag zum Erfolg jeder Mission zu leisten.
Ein solches Produkt sind spezielle Stifte – Kugelverriegelungsstifte –, die in allen Nutzlastverkleidungen für die Ariane-Flüge verwendet werden. Diese Stifte sind speziell dafür ausgelegt, die Schutzkapsel vom Satelliten zu lösen, sobald die Rakete die äussere Atmosphäre erreicht hat. Dieser Prozess ist sehr wichtig, da er sicherstellt, dass der Satellit während des Startvorgangs unbeschädigt bleibt, aber dann die Schutzschale aufbrechen lässt und der Satellit seine Mission beginnen kann."
Gewichtsreduktion ist eine Hauptaufgabe beim Gang ins All
Was waren die Herausforderungen bei der Konstruktion von Verbindungselementen für Beyond Gravity?
Jürgen Eixler: "Beim Gang ins All ist eines der Hauptziele, das Gewicht zu reduzieren, da jede Nutzlast viel Energie kostet. Man muss immer versuchen, das Gewicht der Nutzlast auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu beginnen wir bei den Rohstoffquellen und stellen sicher, dass alle verwendeten Materialien von sehr hoher Qualität sind. Wir überprüfen auch immer die Zertifizierungen des Herstellers, da es nur eine kleine Gruppe von Herstellern gibt, von denen wir Teile für Luft- und Raumfahrtanwendungen beziehen."
Wie kann Bossard dem Unternehmen helfen, diese Herausforderungen zu meistern?
Jürgen Eixler: "Speziell für Beyond Gravity bieten wir viele Reibwertprüfungen an. Wir tun dies, weil wir für die Ariane-Projekte mit Titan arbeiten, das im Vergleich zu anderen Materialien wie Stahl ein sehr leichtes Metall ist und daher ideal für zahlreiche Anwendungen. Für das Titan verwenden wir spezielle Beschichtungen, um es vor Korrosion und Kaltverschweissung zu schützen. Es gibt jedoch nur begrenztes Wissen darüber, wie diese Beschichtung und das Material funktionieren, da Titan im Gegensatz zu normal verzinkten Schrauben, die in vielen Branchen wie der Eisenbahn verwendet werden, kein weit verbreitetes Metall ist, sodass die von uns durchgeführten Tests äußerst wichtig sind.
Wenn wir die Schraube mit der Unterlegscheibe und der Mutter anziehen, müssen wir wissen, welche Kontaktpunkte die meiste Reibung erzeugen. Wir führen die Reibwertprüfungen durch, damit wir während der Anwendung das richtige Drehmoment kennen, um die richtige Vorspannung zu erreichen. Dies ist ein sehr wichtiger Prozess, da die Reibung etwa 80 % des Prozesses beeinflusst, wenn das Drehmoment angewendet und die Vorspannung erreicht wird. Durch diese umfangreichen Reibwertprüfungen helfen wir Beyond Gravity, so sicher und leicht wie möglich ins All zu gelangen."
Umfassende Ingenieurunterstützung
Was ist mit Design-Beratung?
Jürgen Eixler: "Wir haben auch eine Ingenieurabteilung, die unsere Kunden während des gesamten Designprozesses unterstützt, um das Produkt zu optimieren und sicherzustellen, dass es in seiner Anwendung funktioniert. Wir bieten zudem Test Services an, die sicherstellen, dass Teile unter bestimmten Belastungen funktionieren. Ausserdem bieten wir Fachseminare, wo wir lehren, wie man Komponenten korrekt montiert – zum Beispiel, wie man das richtige Drehmoment findet. Der letzte Aspekt ist, dass wir den gesamten Herstellungsprozess überwachen, also gehen wir zur Produktionsstätte, um zu sehen, wie Kunden die Teile montieren, welche Werkzeuge sie verwenden, und von hier aus können wir helfen, diese Prozesse zu optimieren."
Bossard: Ein starker Partner für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Welche Vorteile hat der Endnutzer bei der Zusammenarbeit mit Bossard?
Jürgen Eixler: "Bossard ist ein ‚One-Stop-Shop‘. Wenn Sie sich vorstellen Sie gehen in einen Supermarkt und brauchen verschiedene Arten von Produkten, gehen Sie dorthin und kaufen alles an einem Ort. Dies ist das Alleinstellungsmerkmal von Bossard, dass die Kunden zu uns kommen und sagen können: ‚Ich brauche diese Art von Schraube oder Mutter‘, und Bossard findet die richtige Lösung für den Kunden – was ihnen Zeit und Ressourcen spart.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Endnutzer die Möglichkeit hat, unsere Ingenieurdienstleistungen zu nutzen, was ein grosser Vorteil ist – da die meisten unserer Wettbewerber nicht über diese Art von Ingenieurabteilung verfügen. Wir sind auch sehr stark in unseren Logistiksystemen. Durch diese Dienstleistungen können wir unseren Kunden helfen, die richtige Lösung zu finden und die besten hochwertigen Produkte zu finden. Wir bringen unsere Produkte zum Kunden, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, sodass es nie ein Problem mit fehlenden Produkten oder Verzögerungen gibt."
Welche Chancen sehen Sie für Bossard in der Zukunft?
Jürgen Eixler: "Wir sehen grosses Potenzial im Luft- und Raumfahrtsektor und Bossard ist definitiv bereits ein wichtiger Akteur in diesem Markt. In Zukunft wollen wir darauf aufbauen und freuen uns auf spannende Zeiten und einen wachsenden Markt. Bossard wurde kürzlich auch damit beauftragt, Verbindungselemente für die Nutzlastverkleidungen der Ariane 6, der nächsten Generation von Trägerraketen der ESA, zu liefern. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Lieferung von Verbindungselementen nicht nur an Beyond Gravity, sondern an die Luft- und Raumfahrtindustrie insgesamt zu spielen."