Mit dem Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) entsteht zwei Gehminuten vom Bieler Bahnhof ein Forschungszentrum zu den Themen Industrie 4.0, Energiespeicherung, Advanced Manufacturing und Healthtech. Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie werden Forschungsresultate beschleunigt in marktfähige Lösungen umgesetzt.
Im 5-stöckigen Gebäude bietet der SIPBB ein einmaliges Angebot aus Flächen, Technologien und F&E-Dienstleistungen. Neben Zugang zu Schlüsseltechnologien erhalten Besucher/innen zukünftig auch Kontakt zu einem grossen Netzwerk. Der SIPBB ist Teil des nationalen und internationalen Netzwerkes der Stiftung Switzerland Innovation. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um internationale Forschungsprojekte in die Schweiz zu bringen.
Der Begriff „Smart Factory“ ist in aller Munde. Dies, obwohl eine einheitliche Definition bisher fehlt. Gemeint ist meist eine ganzheitlich vernetzte Produktionsumgebung, die auf neusten technologischen Standards basiert. Zahlreiche Aspekte der Produktion lassen sich in der Smart Factory „cleverer“ lösen als zuvor. Relevante Kennzahlen können dank durchgängig digitalisiertem Fertigungsprozess jederzeit transparent erfasst und zur Optimierung genutzt werden. Das schont Ressourcen und ist nachhaltig.
«Die Swiss Smart Factory ist eine einzigartige Test- und Demonstratsionsplattform für die Fabrik der Zukunft.»
Bossard in der Swiss Smart Factory
Der SIPBB entwickelt und betreibt verschiedene industrielle Demonstrationsanlagen, die das Potenzial der Industrie 4.0 praxisnah veranschaulichen. Bossard - als Pionier der Systeme «SmartBin» und «SmartLabel» - beteiligt sich, um vom gegenseitigen Wissensaustausch zu profi tieren. Folgende Bossard Installationen fi nden Sie in der Swiss Smart Factory:
- Mit dem Leuchtturmprojekt soll ein ganzes Produktionsökosystem zeigen, wie Industrie 4.0 schon heute funktionieren kann. Besucher/innen der Swiss Smart Factory können entlang des Produktionsökosystems – vom Produktdesign über den Montagearbeitsplatz von Bossard bis hin zur Verpackung – den ganzen Product-Lifecycle verfolgen.
- Das neue vollumfängliche System SmartBin Cloud übernimmt die Bewirtschaftung der Elektronik-Komponenten der in der Swiss Smart Factory produzierten Drohnen am Arbeitsplatz. Ein Gewichtssensor wird durch Bewegung ausgelöst und aktualisiert bei jeder Verwendung (Entnahme oder Nachfüllen von Material) die Bestands- und Bestellinformationen. Bestellstatus und alle Produktinformationen sind jederzeit auf einen Blick auf dem Display ersichtlich.
- Da die Montage der Drohnen eine hohe Varianz in den Komponenten aufweist, unterstützt Smart Factory Assembly - die interaktive und digitale Montageanleitung - und erbringt den Nachweis für die korrekte Montage.
- Für einen optimalen Materialfluss wird das Bossard Last Mile Management System für die interne Materialverteilung eingesetzt.
Optimale Zusammenarbeit durch Datendurchgängigkeit Um eine smarte Produktion aufzubauen und einen höheren Mehrwert zu erzeugen, werden Technologien nicht einzeln, sondern gemeinsam eingesetzt. Der Fokus richtet sich dabei nicht nur auf die Maschinen. Die gesamte Umgebung, das Gebäude, die Infrastruktur sowie auch intelligente Logistiksysteme, wie sie Bossard bietet, und die Maschinen müssen mitspielen.
Die Swiss Smart Factory hat bereits zahlreiche Mitglieder aus Industrie und Forschung und bringt relevante Akteure - Grossunternehmen, KMU, Startups und Forschungspartner – zusammen. Auch Bossard ist mit Innovationen in den Bereichen Logistik und digitalisierter Montage beteiligt, um gemeinsam den Aufb au, die Weiterentwicklung und den Betrieb der State-of-the-Art Industrie 4.0-Demofabrik mit Leuchtturmcharakter für den Werkplatz Schweiz zu gestalten.
«Bossard gratuliert SIPBB zur Eröffnung der gelungenen Swiss Smart Factory und ist stolz, Partner zu sein.»