Erfahren Sie mehr über CBAM
Was ist CBAM?
Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist ein Instrument, das von der Europäischen Union (EU) zur Bekämpfung des Klimawandels eingeführt wurde. Mit der Umsetzung dieses Mechanismus wird ein Zoll auf kohlenstoffintensive Produkte erhoben, einschliesslich solcher, die Stahl, Eisen und Aluminium enthalten und in die EU importiert werden. Dabei wird sowohl der CO2-Fußabdruck der Produkte als auch bereits im Ursprungsland erhobene lokale Steuern berücksichtigt.
Wer ist von CBAM betroffen?
Der CBAM gilt zunächst für Importe bestimmter Waren und ausgewählter Vorprodukte, deren Produktion kohlenstoffintensiv ist und die dem grössten Risiko der Kohlenstoffverlagerung ausgesetzt sind: Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel, Strom und Wasserstoff. Schliesslich wurden auch Verbindungselemente in diese Klassifizierung aufgenommen.
EU-Importeure müssen der Europäischen Kommission derzeit vierteljährlich detaillierte Informationen über die Emissionen der in diesem Quartal importierten Verbindungselemente melden. Die Daten, die sie melden müssen, umfassen Daten bezüglich der Herstellung des Verbindungselements selbst und der Herstellung der Vorprodukte, die zur Herstellung der Verbindungselemente verwendet werden.
Was müssen Sie tun?
Ab dem 3. Quartal dieses Jahres 2024 müssen in dieser „Übergangsphase“ alle Importeure von Waren in die Europäische Union (EU), die unter die CBAM-Verordnung fallen, einen „Bericht mit detaillierten Informationen“ über die betroffenen Waren vorlegen. Dieser Bericht muss vierteljährlich eingereicht werden.
Die relevanten Daten (Volumen der importierten Verbindungselemente pro Tarifnummer und pro Lieferant, direkte und indirekte Emissionen in Tonnen CO2 pro Tonne Waren pro Tarifnummer pro Lieferant) müssen vom Unternehmen, das die Verbindungselemente ausserhalb der EU herstellt („Anlagenbetreiber“), ermittelt und den EU-Importeuren, an die sie diese Produkte verkaufen (Bossard), gemeldet werden.
Die EFDA (European Fastener Distributor Association) hat ihren Mitgliedern, den Importeuren von Verbindungselementen in der EU, eine Vorlage zur Verfügung gestellt, die sie verwenden können, um die relevanten Daten von ihren Lieferanten zu erhalten.
Anlagenbetreiber und andere Lieferanten müssen die relevanten Daten für jedes Quartal eines Jahres in die Vorlage eintragen und den Bericht an die importierende Partei (Bossard) übermitteln.
Die Vorlage enthält Anleitungen, die den Anlagenbetreibern und anderen Lieferanten helfen, die Daten korrekt in die Vorlage einzutragen.
- Übergangsphase (2023–2025): CBAM gilt für Importe bestimmter Waren (z. B. Eisen, Stahl und Verbindungselemente) mit kohlenstoffintensiver Produktion. Ab dem 3. Quartal 2024 ist ein vierteljährlicher Bericht mit detaillierten Emissionsberechnungen erforderlich.
- Endgültiges Regime (ab 2026): Ab 2026 ist ein jährlicher Bericht erforderlich. EU-Importeure von CBAM-abgedeckten Waren müssen sich registrieren und CBAM-Zertifikate mit finanziellen Auswirkungen basierend auf den Emissionen der importierten und gemeldeten Waren kaufen. Der Zertifikatspreis basiert auf dem wöchentlichen Durchschnittspreis der Auktionen von EU-Emissionshandelssystem (ETS)-Zertifikaten.
CBAM endgültiges Regime (ab 2026)
- EU-Importeure von Waren, die unter CBAM fallen, werden sich bei den nationalen Behörden registrieren, wo sie auch CBAM-Zertifikate kaufen können. Der Preis der Zertifikate wird abhängig vom wöchentlichen Durchschnittspreis der Auktionen von EU-ETS-Zertifikaten in €/Tonne CO2 berechnet.
- EU-Importeure werden die in ihren Importen enthaltenen Emissionen deklarieren und die entsprechende Anzahl von Zertifikaten jedes Jahr abgeben.
- Wenn Importeure nachweisen können, dass während der Produktion der importierten Waren bereits ein CO2-Preis gezahlt wurde, kann der entsprechende Betrag abgezogen werden.
Wo erhalte ich Unterstützung?
EFDA, die European Fastener Distributor Association, hat eine Richtlinie und Vorlage für das Datenbeschaffungsformular für Verbindungstechnologie-Lieferanten erstellt. Dieses Dokument enthält alle wichtigen Informationen und Details, die für die Erstellung des Emissionsberichts relevant sind.
Wie muss ich die Emissionen berechnen?

Bitte befolgen Sie die detaillierten Anweisungen im EFDA-Leitfaden.
Sie können sich auch unser kurzes Video über die EFDA-Vorlage im Allgemeinen und die Eingabe bereits berechneter Daten ansehen.
Wie berechne ich Daten mit der EFDA-Vorlage?

Bitte befolgen Sie die detaillierten Anweisungen im EFDA-Leitfaden.
Sie können sich auch unser kurzes Video ansehen, das zeigt, wie man Daten mit der EFDA-Vorlage berechnet.
Wie soll ich berichten?
Die Meldung der erforderlichen Daten wird über das Bossard Supplier Portal möglich sein, entweder durch direkte Eingabe oder durch Hochladen der ausgefüllten EFDA-Vorlage.
Bossard richtet dieses System ein und wird die Lieferanten bald mit zusätzlichen Informationen informieren.
Was ist die EFDA-Vorlage für Lieferanten?
EFDA hat ihren Mitgliedern, den Importeuren von Verbindungselementen in der EU, eine Vorlage zur Verfügung gestellt, die sie verwenden können, um die relevanten Daten von ihren Lieferanten zu erhalten. Die Vorlage ist eine vereinfachte Version des letzten Blattes der EU-Kommunikationsvorlage, "Zusammenfassende Kommunikation." Sie enthält eine Anleitung, die den Installationsbetreibern und anderen Lieferanten hilft, die Daten korrekt in die Vorlage einzugeben.
Was, wenn ich an Bossard verschiedene Artikel unter demselben 8-stelligen CN-Code liefere?
Wenn Sie an Bossard verschiedene Artikel unter demselben 8-stelligen CN-Code verkaufen (verschiedene Größen, Beschichtungen usw.), melden Sie diese unter dem einen CN-Code mit durchschnittlichen Werten bis auf Weiteres. Der Grund dafür ist, dass wir bei Bossard zusammen mit anderen Unternehmen in der EFDA beschlossen haben, einen einfacheren Ansatz zu verfolgen, um es allen Beteiligten leichter zu machen. Dies wird sich jedoch bis 2026 ändern, wenn die Differenzierung zwischen denselben CN-Codes wünschenswert sein wird und in Zukunft einen großen Kundenvorteil darstellen wird.
Wie werden die angeforderten Daten in Zukunft (ab 2026) aussehen?
Ab 2026 werden Lieferantendaten jährlich erhoben. Zusätzlich müssen EU-Importeure (Bossard) CBAM-Zertifikate basierend auf den gemeldeten Emissionen erwerben, was eine Differenzierung zwischen Produkten (z.B. verschiedene Umformmaschinen, Oberflächenbeschichtungen/-plattierungen, mit/ohne Wärmebehandlung) mit denselben CN-Codes vorteilhaft macht. Diese Differenzierung sollte zu niedrigeren Emissionen führen und einen erheblichen Kundenvorteil bieten.
Was, wenn ich nichts tue?
CBAM ist eine EU-Gesetzgebung und für alle EU-Importeure der betroffenen Waren verpflichtend. Die Nichteinhaltung führt zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für EU-Importeure (Bossard). Das bedeutet, dass, wenn Lieferanten die angeforderten Daten nicht bereitstellen können, die Möglichkeit besteht, dass zukünftige Geschäfte beendet werden.