Erfolgsgeschichten

Eine massgeschneiderte Schraube für eine Drohne

Unser Kunde EHang benötigte ein Verbindungselement, das eine Vielzahl von Anforderungen für ihre Drohne vereinte: Es musste leicht, vibrationsbeständig, sicher und einfach zu warten sein.

EHang-Drohne ist ein moderner weiß-schwarzer Quadrocopter mit zwei Propellern, der für effizienten Flug und Manövrierfähigkeit entwickelt wurde.

Die Mission: Die Grenzen des Himmels überwinden

Menschen so frei wie Vögel fliegen zu lassen – das ist die Vision von EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Um diesen Traum zu verwirklichen, entwickelt das chinesische Unternehmen Drohnen, die speziell für den unbemannten Personentransport eingesetzt werden können.

Drohnen werden in vielen Bereichen professionell eingesetzt. Die intelligenten Flugobjekte leisten wertvolle Arbeit im Bereich des öffentlichen Interesses wie Sicherheit, Umweltüberwachung, Transportsicherheit oder detaillierte Kartografie. EHang ist einer der Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen.

Ein ehrgeiziges Ziel: Menschen mit Drohnen transportieren

EHang verfolgt das Ziel, in naher Zukunft Menschen mit Drohnen zu transportieren und unbemannte Flüge zu nutzen, um Menschen aus gefährlichen Situationen zu retten. Solche aussergewöhnlichen Anwendungsbereiche stellen hohe Anforderungen an die Verbindungstechnologie im Inneren des Produkts. Verbindungselemente auf Drohnen müssen leicht sein, dürfen sich nicht durch Vibrationen oder andere Umwelteinflüsse lösen und müssen effizient produziert und montiert werden.

Ein massgeschneidertes Verbindungselement für spezielle Anforderungen

Um diesen anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt unser Engineering-Team in China EHang bei der Entwicklung eines massgeschneiderten Verbindungselements für die Kamerahalterung der Falcon-B-Drohne. Da die Kameraeinheit während des Gebrauchs sicher gehalten werden muss und gleichzeitig leicht für Wartungsarbeiten entfernt werden kann, lag der Fokus bei der Entwicklung besonders auf der Montage- und Demontagefähigkeit. Darüber hinaus wünschte sich EHang eine Vereinfachung des Designs.


Spezialschraube kann werkzeuglos befestigt werden

Reibungslose Umsetzung des Projekts

Bossard präsentierte nach nur einer Woche einen ersten Entwurf für das kundenspezifische Teil. Zwei Wochen später wurden die ersten Muster produziert. Gemeinsam mit dem Kunden analysierten und optimierten wir den Montage- und Installationsprozess, und nach drei weiteren Monaten des Testens wurde das neue Verbindungselement zusammen mit den technischen Zeichnungen und Prüfberichten akzeptiert und für die Produktion freigegeben.

Eine massgeschneiderte Marktneuheit

Die neue Spezialschraube für die Kamerahalterung des Falcon-B kann werkzeuglos angebracht werden. Die enthaltene Führungshilfe sorgt dafür, dass sich die Schraube nicht verdrehen kann und nicht zu tief eingeschraubt wird. Zusätzlich sorgen eine raue Oberfläche und ein Schnappverschluss für eine präzise und sichere Verbindung. Die Schraube kann nicht verloren gehen, selbst wenn sie sich löst.

Für Wartungsarbeiten kann die Verbindung einfach mit einem Kreuz- oder Schlitzschraubendreher gelöst und wieder festgezogen werden. Das Ergebnis ist eine deutlich verkürzte Montagezeit bei maximaler Zuverlässigkeit. Darüber hinaus kann die neu entwickelte Verbindungslösung auch für andere EHang-Produktlinien verwendet werden.