Erfolgsgeschichten

HydraSpecma nutzt neue Technologie zur Sicherung des Montageprozesses

Die dänische Industrieproduktion erlebt eine neue Innovationswelle, bei der Technologien nun integraler Bestandteil des Montageprozesses ihrer Produkte werden.

Pioniere wie HydraSpecma investieren in neue digitale Lösungen, um noch besser zu werden. Um ihren Montageprozess abzusichern, haben sie sich für unsere Smart Factory Assembly Lösung entschieden.

Entdecken Sie, wie Smart Factory Assembly die Montagelinie von HydraSpecma optimiert.

Success story | HydraSpecma | Movie

YouTube-Zustimmung erforderlich

Dieses Video wird von YouTube gehostet und erfordert die Annahme von Marketing-Cookies. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um den Inhalt anzuzeigen.

Im Video sehen Sie, wie HydraSpecma ihre Montagelinie revolutioniert hat, indem sie Elemente der Smart Factory Assembly implementiert haben, wie z.B.

  • Scanner zur Komponentenidentifikation
  • Pick-by-light für schnelle Produktlokalisierung
  • Smart Tools zur Sicherstellung von Konsistenz und hoher Prozesszuverlässigkeit
  • Digitale Arbeitsanweisungen, die den Monteur durch den Montageprozess führen.

Diese Lösungen führen zu höherer Produktqualität, größerer Prozesszuverlässigkeit und schnellerem Onboarding neuer Mitarbeiter.

Smart Factory Assembly: Die Zukunft der Montage ist digital

Für viele Fertigungsunternehmen ist die digitale Revolution nicht mehr eine Frage des „ob“, sondern des „wann“. Smart-Technologien stehen schon lange ganz oben auf der Agenda, und für HydraSpecma ging es darum, welche digitalen Lösungen in der Montage gewählt werden, um die Produktion zukunftssicher zu machen.

Die gewählte Montageslösung ist skalierbar und kann in drei Kernbereichen individuell angepasst werden, entweder durch die Auswahl einzelner Systeme oder als Komplettlösung:

Tablet auf einem Ständer zeigt Anweisungen in einem Lager mit blauen Behältern und Werkzeugen im Hintergrund.

1. Digitale Montageanleitungen: Installateure werden Schritt für Schritt visuell durch den Montageprozess geführt und können markieren, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist. Die Montageanleitungen können entweder auf interaktiven Touchscreens, Tablets, projizierten Anzeigen oder mit Smart Glasses angezeigt werden.

2. Fortschrittliche Werkzeuge und vernetzte Technologie: Praktisch alle Werkzeuge und digitalen Geräte können in das System integriert werden – SmartTools, Logistiksysteme und sogar kollaborative Roboter. Die vernetzten Technologien sammeln wertvolle Daten für das Qualitätsmanagement einzelner Prozesse.

3. Rückverfolgbarkeit von Produktionsdaten: Alle Anleitungen und Werkzeuge können zentral mit der betrieblichen ELAM-Software verknüpft werden. Die Daten korrigieren Fehler frühzeitig im Montageprozess und sorgen für eine nahtlose Produktion mit höherem Output.

Wir wollten neue Technologie in unsere Fabrik integrieren, um unsere Prozesse zu sichern. Nach der Bewertung anderer Anbieter wählten wir die Lösung von Bossard, da sie am besten unseren Bedürfnissen entsprach.

Peter Bach Nyborg, HydraSpecma

Hydra Specma Logo mit schwarzem Text für Hydra und gelbem Text für Specma auf weissem Hintergrund

Wer ist HydraSpecma?

HydraSpecma ist der größte Großhändler und Hersteller von hochwertigen Hydrauliklösungen, Hydraulikschläuchen und Komponenten in der nordischen Region. Sie sind ein globales Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Branche und liefern alles von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Lösungen.

Als eines der führenden Unternehmen in Dänemark im Einsatz neuer Technologien hat HydraSpecma in fortschrittliche Logistiklösungen investiert und fertigt kundenspezifische Teile mit vollautomatisierten Bearbeitungszentren. Hier produzieren sie jährlich Tausende von Pumpstationen – von Einzelstücken bis zu großen Serien – wobei jedes Teil vor der Auslieferung getestet wird, um sicherzustellen, dass es die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt.

HydraSpecma ist bestrebt, jedes Mal hohe Qualität zu liefern und die Bedürfnisse jedes Kunden zu verstehen, um die besten Lösungen für den Kunden bereitzustellen.

Eine Auswahl der Vorteile für HydraSpecma

Person, die ein Elektrowerkzeug an einer Metallplatte verwendet, mit einem Tablet, das Anweisungen anzeigt, umgeben von blauen Behältern.

Konsistente Anzugsmomente

Wir verwenden elektrische Schraubenschlüssel, die mit dem System verbunden sind. Dies stellt sicher, dass der Montageprozess nicht fortgesetzt werden kann, bis das korrekte Drehmoment erreicht ist.

Das System stellt sicher, dass die elektronischen Drehmomentschlüssel jedes Mal gleichmäßig angezogen werden und der nächste Schritt erst freigegeben wird, wenn das korrekte Drehmoment erreicht ist. Das korrekte Drehmoment muss erreicht werden, bevor der Monteur mit dem Montageprozess fortfahren kann.

Hand vor einem Regal mit blauen Bossard-Behältern mit Pick-by-Light-Anzeige, um die richtigen Teile schneller in der Montage zu entnehmen.

Weniger Fehlgriffe bei der Produktmontage

Mit ‘Pick-By-Light’ und den integrierten Scannern eliminieren wir Fehler beim Kommissionieren im Montageprozess, da der Mitarbeiter genau geführt wird, wo und aus welcher Box er den Artikel entnehmen soll.

Unsere anerkannten Technologien in Logistiklösungen machen den Kommissionierprozess einfach und intuitiv. Mit Hilfe von Scannern und Lichtsignalen wird der Mitarbeiter sicher von Anfang bis Ende geführt.

Eine Hand interagiert mit einem Tablet auf einem Ständer in einer Werkstatt, umgeben von Werkzeugen und blauen Lagerbehältern mit Etiketten.

Einarbeitung neuer Mitarbeitender im Handumdrehen

„Es ist sehr einfach, neue Mitarbeitende mit der Montage unserer Blöcke zu beauftragen, da sie nur dem iPad folgen, nach den Lichtern auswählen und die Power-Keys verwenden müssen.“

Der Einarbeitungsprozess ist für HydraSpecma viel einfacher geworden, da das System intuitiv vorgibt, was als Nächstes zu tun ist. Dies bedeutet auch, dass die Montage schnell und einfach auf andere Produktionsausgaben umgestellt werden kann.

HydraSpecmas Erfolgsgeschichte mit Smart Factory Assembly ist ein klares Beispiel für die Vorteile der digitalen Transformation in der Montagelinie. Dies ist die Zukunft für viele Fertigungsunternehmen, wenn sie im zunehmenden globalen Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben und Fehler bei ihren Produkten minimieren wollen.

Sind Sie bereit für die Zukunft der Fertigung?

Ihre Organisation kann diese Vorteile auch in Ihrer Montage nutzen. Unser Expertenteam steht bereit, um Sie durch jede Phase der Implementierung zu führen, und unser Kundenservice ist jederzeit für Sie da.


Ansicht einer Produktionsanlage mit einem SFL-Regal und Arbeitszellen

Senden Sie uns hier eine Nachricht

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.