Steigerung der Prozesssicherheit und Reduzierung der Dokumentenvielfalt
Neue Mitarbeiter einarbeiten, mehr Flexibilität in der Montage ermöglichen, ohne die Prozesssicherheit zu gefährden und das hohe Qualitätsniveau beibehalten – dies sind Herausforderungen, die ein starkes Unternehmenswachstum mit sich bringt.
Der Kunde: INTEGRA Biosciences
INTEGRA Biosciences AG, ein führender Anbieter hochwertiger Laborinstrumente und Verbrauchsmaterialien für das Liquid Handling und die Nährmedienherstellung, stand genau vor diesen Herausforderungen und hat sich mit der Systemlösung ELAM von Bossard für eine präzise Digitalisierung und Vernetzung der Montage entschieden.
Erfahren Sie, wie Integra diese Herausforderungen gemeistert und gleichzeitig die Effizienz und Produktivität gesteigert hat.
Neue Herausforderungen für ein wachsendes Unternehmen
Dominik Müller, Production Engineer bei INTEGRA Biosciences AG, berichtet über gestiegenen Anforderungen aufgrund der Expansion: "Mit dem stetigen Wachstum unseres Unternehmens und der zunehmenden Anzahl von Mitarbeitern in der Produktion standen wir vor der Herausforderung, das Qualifikationsniveau neuer Mitarbeiter auszugleichen und die Einarbeitung zu erleichtern, ohne dabei das hohe Qualitätsniveau unserer Produkte zu beeinträchtigen."
Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter für die unterschiedlichen Montagestationen stellte sich insbesondere die Verwendung manueller Montageanleitungen als Zeit- und Sicherheitsfresser heraus.
"Bisher hatten intensive Schulungen und Papierdokumente unsere Prozesse unterstützt, aber um die Prozesssicherheit zu erhöhen und die Mitarbeiterrotation zu verbessern, suchten wir nach einer effektiveren Lösung."
Und hier kam Bossard ins Spiel
In Rahmen einer umfassenden Betrachtung verschiedener Systeme wurde schliesslich das System ELAM 5 von Bossard ausgewählt. Diese Plattform ermöglicht eine präzise Digitalisierung und Vernetzung der Montage. ELAM integriert die Leistungsfähigkeit vernetzter Geräte, Echtzeit-Datenerfassung, die Rückverfolgbarkeit jedes Schrittes, höchste Flexibilität und massgeschneiderte Anpassungen.
Durch die Digitalisierung der Montageschritte wird der Schulungsaufwand für das Personal drastisch reduziert, die Rotation zwischen unterschiedlichen Montageaufgaben fällt leichter. Montagefehler werden praktisch auf 0 reduziert. Zudem sind im Netzwerk jederzeit alle wichtigen Daten für fundierte Entscheidungen abrufbar.
Die Smarte Assembly Lösung von Bossard
"Die Entscheidung für die Smart Factory Assembly-Lösung von Bossard basierte auf gründlichen Vergleichen mit anderen Montageproduktionssystemen. Die herausragenden Merkmale, die bei der Auswahl ausschlaggebend waren, umfassen die Flowchart-Funktion und den Flowchart-Builder, die Mess- und Prüfwerterfassung sowie die benutzerdefinierte Gruppenzuweisung, um eine effiziente Anpassung an die Produktionsabläufe zu ermöglichen."
Dominik Müller, INTEGRA Production Engineer
Christoph Sidler, Project Manager Smart Factory Assembly bei Bossard, sagt über das Projekt: "Die Zusammenarbeit mit INTEGRA Biosciences AG war und ist sehr interessant, da wir gemeinsam ihre spezifischen Anforderungen analysieren, diskutieren und versuchen, dies mit unseren Standards so weit wie möglich digital abzubilden. Dabei steht nicht so sehr das Produkt im Fokus, sondern der skalierbare Prozess."
Hohe Qualität, digitale Montageanleitungen, Produktionsdaten in zentralem System
Durch den Einsatz von ELAM konnten Montageanweisungen digitalisiert und vereinfacht werden, was nicht zuletzt die Aktualisierung erleichtert. Alle relevanten Produktionsdaten werden nun in einem zentralen System erfasst, die Notwendigkeit der Pflege und Archivierung von zusätzlichen Excel oder Word-Dokumenten entfällt.
Obwohl das Hauptziel nicht die Reduzierung von Durchlaufzeiten und die Erhöhung des Outputs war, konnten dennoch viele manuelle Schritte eliminiert werden, was zu einer spürbaren Zeitersparnis führte und eine einfachere Auswertung der Daten ermöglicht.
Fazit: Minimierte Dokumentenanzahl unterstützt die Prozesssicherheit
"Durch die Implementierung des ELAM-5-Systems konnten wir die Prozesssicherheit erheblich steigern, weil wir die Mitarbeiter jetzt digital durch den Montageprozess führen und gleichzeitig die Dokumentenvielfalt massiv reduziert haben. Die Mitarbeiter können sich mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, was letztendlich zu einer effizienteren und qualitativ hochwertigeren Produktion führt", fasst Dominik Müller zusammen.
Prozesssicherheit und Effizienz neu definiert
Optimieren Sie Ihre Produktion mit digitalen Lösungen – weniger Dokumentenaufwand, mehr Prozesssicherheit und maximale Flexibilität für Ihre Mitarbeiter.