24 août 2026
Oliver Heer met le cap sur l'Atlantique – et Bossard navigue avec lui
Le 1er septembre 2026, The Ocean Race Atlantic débute à New York. Le logo Bossard sur les voiles et la coque du bateau "Embrace the Challenge" accompagnera le skipper suisse Oliver Heer et son équipe sur 3 000 milles nautiques jusqu'à Lorient, France.

Le bateau et l'équipage
Le finisher du Vendée Globe Oliver Heer passe du mode aventurier solitaire au mode équipe pour The Ocean Race Atlantic. À bord de l'« Embrace the Challenge » se trouve un équipage international expérimenté comprenant la navigatrice olympique Marie Riou, la vétérane de la course au large Liz Wardley, l'analyste de performance Lincoln Dews et le reporter embarqué Patrick Condy.
La course : The Ocean Race Atlantic
The Ocean Race Atlantic 2026 est une course transatlantique pour la classe IMOCA à foils. Les voiliers de course au large de 18 mètres de long sont équipés d'ailes latérales – appelées foils – qui soulèvent le bateau partiellement hors de l'eau à grande vitesse. Cela réduit la traînée, rendant les voiliers plus rapides et leur permettant de presque voler au-dessus des vagues.
Six équipes de classe mondiale s'affronteront, dont des noms tels que Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich et Kojiro Shiraishi – environ 30 marins et reporters de plus de dix nations.
Ce qui rend cette course spéciale, c'est qu'il s'agit de la première course au large avec des équipages systématiquement mixtes. Le règlement exige deux femmes et deux hommes à bord, plus un reporter embarqué et au moins deux nationalités par équipe – un message fort en faveur de l'égalité des sexes dans le sport de haut niveau.

Le parcours : New York – Lorient
Pour la première fois dans les 50 ans d'histoire de la course, celle-ci se déroulera en une seule étape – sans escale. Le 1er septembre 2026, les équipes prendront le départ de New York en direction de l'Europe. La légendaire route transatlantique est connue pour battre régulièrement des records océaniques. Les marins affrontent environ 3 200 milles nautiques à travers l'Atlantique Nord ; en raison des dépressions automnales et de l'anticyclone des Açores, la distance réelle sera probablement plus proche de 3 200 à 3 500 milles. Les premières 48 heures après le départ, en particulier, sont considérées comme une fenêtre cruciale pour prendre le bon départ en termes de conditions météorologiques.
Les premiers IMOCA devraient arriver à Lorient La Base – la « capitale de la voile océanique » – vers le 9 septembre.
Suivez en direct !
Suivez Oliver Heer et son équipe de près et croisez les doigts pour eux alors que notre logo Bossard traverse l'Atlantique. Vous trouverez le live ticker de l'organisateur de la course ici :