Le rôle de Bossard dans la recherche de notre univers
Bossard, un fournisseur clé d'éléments d'assemblage pour la coiffe de la fusée Ariane 5, qui a lancé le télescope James Webb, fournira aussi pour Ariane 6.
Il y a exactement un an, l'image la plus nette de l'univers lointain actuellement existante a été révélée, capturée par le télescope spatial James Webb (JWST). Bossard joue un rôle dans la compréhension de notre cosmos. Bossard est l'un des principaux fournisseurs de divers éléments d'assemblage pour la coiffe de la fusée européenne Ariane 5, qui a transporté le télescope spatial James Webb dans l'espace.
"Nous sommes fiers de contribuer à la recherche de l'univers avec nos éléments d'assemblage pour la fusée de lancement Ariane. Grâce à ses capacités sans précédent et à son potentiel de découvertes révolutionnaires, le télescope spatial James Webb élargira notre horizon et inspirera des générations à atteindre les étoiles", déclare Daniel Bossard, PDG du groupe Bossard.
Saturne
Photo actuelle du JWST, juin 2023
Cette photo actuelle du JWST a été publiée le 30 juin 2023. Elle montre Saturne, la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Les anneaux de la géante gazeuse brillent intensément – le tout avec une température de surface de -139 degrés Celsius.
En mission vers le succès avec Beyond Gravity
Depuis 1980, Bossard et sa filiale Interfast AG fournissent des éléments d'assemblage à l'entreprise technologique suisse Beyond Gravity, qui produit les coiffes de charge utile pour toutes les missions depuis le premier vol d'Ariane en 1979 et qui a fourni les structures pour Ariane 5. Les coiffes jouent un rôle crucial dans la protection des charges utiles telles que les satellites ou les engins spatiaux, ainsi que dans l'optimisation des performances des fusées lors des phases de lancement initiales. Grâce à leur efficacité aérodynamique et à la protection de la charge utile contre les forces externes, elles contribuent de manière essentielle au succès des missions spatiales.
Ariane 6, Ébauche de conception
Les ingénieurs et spécialistes de Bossard maintiennent une collaboration étroite avec Beyond Gravity et fournissent des conseils sur les fixations individuelles et les pièces dessinées. Bossard fournit des vis, écrous, rondelles spéciales, colliers, embouts et rivets spécialement conçus pour le système de séparation de la coiffe de charge utile.
Bossard a fourni à Beyond Gravity plus de 1 000 000 de fixations au cours de la collaboration. À la fin de 2023, l'entreprise suisse basée à Zurich a été chargée de produire les coiffes de charge utile pour Ariane 6, la prochaine génération de fusées de lancement européennes. À l'avenir, Bossard jouera également un rôle clé dans la fourniture de fixations à Beyond Gravity.
"Chez Beyond Gravity, la satisfaction du client est notre priorité absolue. Nous continuerons à faire de notre mieux chaque jour pour dépasser les attentes de nos clients en matière d'industrialisation de nos produits ainsi que dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Pour ce faire, nous comptons sur des partenaires fiables qui continuent de rester un pas en avant avec nous. Grâce à de nombreuses années de coopération réussie, Bossard connaît nos exigences et nous sommes heureux de poursuivre notre voyage commun grâce à des composants standard rentables et des solutions spéciales intelligentes", déclare Franz Straumann, Senior Manager Manufacturing Engineering.
Modèle du télescope spatial James Webb (JWST) à l'échelle 1:4 chez Bossard à Zoug
Le JWST élargira nos connaissances sur le système solaire, les premières galaxies, les origines des étoiles et des planètes, et la recherche d'exoplanètes susceptibles d'abriter la vie. Le 25 décembre 2021, une Ariane 5 de la station spatiale européenne en Guyane française a transporté avec succès le JWST dans l'espace, et le télescope livre désormais des images que personne n'avait jamais vues auparavant.
Pour Guido Schwarz, directeur du Musée de l'espace suisse, il était clair que ce télescope spatial serait unique en son genre. Même avant le lancement en décembre 2021, l'idée de construire un modèle du JWST a pris forme. "Il est vite devenu évident qu'un grand modèle était nécessaire", déclare Guido Schwarz. Un grand modèle à l'échelle de 1:4, c'est-à-dire de plus de 5 mètres de long et 3 mètres de haut.
Modèle JWST exposé chez Bossard
L'équipe du Musée de l'Espace Suisse a travaillé bénévolement pendant plus de 1 000 heures pour réaliser ce grand modèle à l'échelle 1:4 du JWST et l'a présenté au public et aux sponsors à l'ETH Zurich le 12 mars. Bossard AG est fier d'être un sponsor de ce projet. Le modèle JWST à grande échelle peut être vu au siège de Bossard à Zoug jusqu'au 30 août 2023. Les représentants des médias intéressés peuvent s'inscrire pour une visite avec Bossard. Plus d'informations sur le Musée de l'Espace Suisse sont disponibles au lien suivant : www.swissspacemuseum.ch.
Contact média Beyond Gravity : Clemens Gähwiler +41 76 319 28 58 clemens.gaehwiler@beyondgravity.com
Contact média Musée de l'espace suisse : Guido Schwarz +41 78 707 19 42 schwarz@swissspacemuseum.ch
À propos de Bossard
Le groupe Bossard est un partenaire stratégique de premier plan pour les solutions de connexion et d'assemblage industriel pour les clients OEM du monde entier et offre des compétences éprouvées dans les services d'ingénierie et de logistique.
Bossard a été fondée à Zoug en 1831. Aujourd'hui, les entreprises locales et multinationales s'appuient sur les compétences de Bossard pour accroître leur productivité avec succès. Chez Bossard, ce concept et cette promesse client s'appellent "Proven Productivity". Il inclut l'optimisation des processus et la réduction des stocks pour augmenter l'efficacité et la productivité. Bossard joue également un rôle de pionnier dans la mise en place d'installations de production intelligentes dans le cadre de l'industrie 4.0.
Avec 2 925 employés travaillant sur 82 sites dans 32 pays à travers le monde, le groupe Bossard a réalisé un chiffre d'affaires de 1 153,8 millions de CHF au cours de l'exercice 2022. Bossard est cotée à la SIX Swiss Exchange.
À propos de Beyond Gravity
Beyond Gravity (anciennement RUAG Space), dont le siège est à Zurich, en Suisse, est la première entreprise spatiale à combiner un esprit de startup, agilité, rapidité et innovation avec des décennies d'expérience et une qualité éprouvée. Environ 1600 employés sur 12 sites dans six pays (Suisse, Suède, Autriche, Allemagne, USA et Finlande) développent et fabriquent des produits pour satellites et lanceurs avec pour objectif de faire progresser l'humanité et de permettre l'exploration du monde et au-delà. Beyond Gravity est le fournisseur privilégié de structures pour tous types de lanceurs et un leader dans certains produits satellites et pour les constellations dans le secteur New Space. En 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 319 millions de CHF. Plus d'informations sur : www.beyondgravity.com/en
À propos du télescope spatial James Webb
Le télescope spatial James Webb est le plus grand, le plus puissant et le plus complexe télescope spatial jamais construit. Webb démêlera les mystères de notre système solaire, examinera des mondes lointains et d'autres étoiles, et recherchera les structures mystérieuses et les origines de notre univers et notre place en son sein. Webb est un programme international dirigé par la NASA et ses partenaires, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (CSA). (Source : NASA)
Conception de fixations pour une fusée
Jürgen Eixler, responsable de l'ingénierie chez Bossard AG, explique ce qui rend ces éléments d'assemblage spéciaux pour cette application spatiale et comment Bossard a relevé le défi.