Smart Factory

Le prélèvement de nomenclature élimine les problèmes de matériaux dans la production flexible

Notre solution BOM Picking optimise le kitting pour lignes d'assemblage à faible volume et forte diversité, assurant un approvisionnement matériel efficace. Passez de "chercher des pièces" à "pièces livrées directement à votre poste".

Jeune opérateur d'assemblage consultant les instructions de travail sur un écran d'ordinateur avec des Bossard SmartBins en arrière-plan.

Par Mia Li & Frank Zhou, experts Smart Factory chez Bossard

Les inconvénients systématiques des ateliers conventionnels face aux tendances de fabrication personnalisée

Dans le contexte de la fabrication moderne, en particulier dans les industries discrètes, telles que les dispositifs médicaux, les instruments de précision et les équipements haut de gamme, une contradiction opérationnelle flagrante est devenue de plus en plus importante : La dynamique du marché exige des portefeuilles de produits élargis, des lots de commandes plus petits et des changements de production plus fréquents pour satisfaire les demandes personnalisées et accélérer l'exécution des commandes. En revanche, les flux de distribution de matériel encore largement adoptés dans la plupart des usines ont été conçus pour des scénarios de prévision des stocks et de production de masse.

Cette déconnexion opérationnelle a mis en évidence les défauts inhérents aux modèles logistiques traditionnels. Avant tout, la gestion inefficace du kitting de nomenclature (Bill of Materials) pour la production à faible volume et forte diversité freine considérablement la productivité globale et les performances de livraison à temps.

Scénarios opérationnels courants et problèmes structurels fondamentaux

Le problème fondamental provient de la gestion conventionnelle des stocks en bord de ligne, basée sur l'expérience, qui peine à faire face à des exigences de production hautement complexes et flexibles, créant des goulots d'étranglement majeurs tant dans le flux d'informations que dans la manutention physique des matériaux. Un manque de précision et de transparence des données conduit non seulement à des inefficacités ; il est devenu un obstacle majeur entravant la planification flexible de la production et les opérations fluides en atelier.

Scénario 1

Temps d'arrêt lors des changements de production et silos d'information isolés

Chaque changement de produit peut nécessiter un effort considérable. Les manutentionnaires doivent recouper des listes de contrôle papier pour éliminer les stocks obsolètes et préparer de nouveaux composants au milieu de supermarchés de ligne encombrés. Cette inefficacité provient d'une transmission d'informations fragmentée. Les données critiques intégrées dans les ordres de travail ERP et MES – telles que les références de pièces, les codes de lot et les quantités requises – sont souvent imprimées, diffusées et interprétées manuellement avant d'atteindre les opérateurs d'entrepôt.

Ce processus entraîne des incohérences de données et des retards dans la livraison des matériaux. Des délais de changement excessivement longs sont essentiellement le signe d'une réponse inflexible aux demandes de production fluctuantes.

Scénario 2

Prélèvement désordonné et forte dépendance aux processus manuels

Avec des centaines de références actives (Stock Keeping Units) en circulation, les opérateurs logistiques doivent simultanément localiser les emplacements de stockage, vérifier les spécifications des pièces et confirmer les quantités prélevées. Lorsque le volume de références dépasse la capacité de mémoire à court terme humaine, les taux d'erreur de prélèvement augmentent rapidement. Cela expose pleinement la forte dépendance des flux de travail traditionnels à l'expertise individuelle et à la mémoire, entraînant des cycles d'intégration longs et des plafonds d'efficacité rigides.

Scénario 3

Ateliers encombrés et risque de kits incomplets

Pour éviter les ruptures de pièces, des matériaux excessifs sont acheminés à l'avance vers les lignes de production, ce qui entraîne un encombrement des zones de travail et un allongement du temps de recherche des pièces. Plus important encore, les stratégies d'inventaire décentralisé en bord de ligne, y compris le réapprovisionnement des bacs basé sur le poids, ne peuvent garantir qu'un stock suffisant d'articles individuels, plutôt qu'une disponibilité complète des matériaux pour un ordre de fabrication complet.

Les arrêts de production restent inévitables même si certains composants sont bien approvisionnés tandis que d'autres sont en rupture. Cela reflète le décalage entre la logique d'approvisionnement en matériaux et la planification de la production, une limitation typique des mécanismes de réapprovisionnement des stocks basés sur la poussée.

La solution : Optimiser les flux de matériaux avec une stratégie de kitting basée sur les ordres de fabrication

Pour rationaliser l'allocation des matériaux pour la production d'assemblage à faible volume et forte diversité, Bossard a établi un cadre d'optimisation éprouvé basé sur de nombreuses pratiques sur le terrain. Notre approche : Abandonner les modèles de réapprovisionnement de consommation centrés sur les stocks et adopter des stratégies de livraison de matériaux complets centrées sur les commandes, complétant ainsi le passage stratégique de la supervision basique des matériaux à l'exécution intégrée du kitting.

Cette mise à niveau couvre bien plus que l'intégration technologique ; elle représente une refonte fondamentale de la logique logistique de production de bout en bout.

Smart Factory Assembly mounting system - Tablette avec instructions d'assemblage numériques et tournevis intelligent

Restructuration du flux de travail : passage d'un stock décentralisé en bord de ligne à une distribution centralisée par kits

La première transformation essentielle réside dans la refonte du réseau logistique. Consolidez les composants généraux, en particulier les vastes assortiments de C-parts tels que les éléments d'assemblage et les pièces standard, en les éloignant des lignes d'assemblage vers des zones de kitting centralisées dédiées. Seuls les kits de matériel entièrement pré-assemblés correspondant aux ordres de fabrication en cours sont conservés aux postes de travail.

Cette pratique résout efficacement les contraintes d'espace et les inefficacités opérationnelles sur les lignes de production, maximise l'espace utilisable en atelier et réduit le temps sans valeur ajoutée que les opérateurs consacrent aux déplacements et à la recherche de pièces. Parallèlement, la logique opérationnelle de base évolue d'un réapprovisionnement passif basé sur la consommation vers une distribution active basée sur la demande, déclenchée par les ordres de fabrication MES en temps réel.

Flux de Pick-to-Light

Optimisation des processus : solution Pick-to-Light pour l'exécution des ordres de travail

Déployé comme outil opérationnel principal dans les zones de préparation, le système Pick-to-Light standardise toutes les activités de prélèvement. Alimenté par les données de planification MES, il construit un système opérationnel entièrement en boucle fermée couvrant l'émission du plan de production, l'exécution sur site et le retour des données opérationnelles.

Note du graphique : Processus de préparation des ordres de travail de bout en bout piloté par MES. Le flux de travail commence par les plannings de production diffusés via MES pour générer des ordres de travail formels, qui activent des instructions de prélèvement intelligentes sur les racks de stockage désignés. Une fois le prélèvement terminé et la distribution en bord de ligne effectuée, toutes les données opérationnelles clés sont synchronisées vers le MES pour archivage et analyse, formant une boucle de circulation commerciale complète.

Le système optimise la collaboration homme-machine selon trois dimensions essentielles :

  1. Guidage visuel clair des tâches : Les opérateurs scannent les codes-barres des ordres de fabrication, et le système décompose automatiquement les exigences détaillées de la nomenclature, activant instantanément les indicateurs LED aux emplacements de stockage correspondants. Le guidage visuel par lumière élimine les inexactitudes et les retards causés par les documents papier et la mémorisation manuelle.
  2. Opérations simplifiées sans erreur : Les préparateurs suivent des protocoles standardisés simples — prélever les articles aux emplacements éclairés et confirmer l'achèvement de la tâche sur place. La combinaison du guidage système et de la double validation photoélectrique convertit le travail complexe en routines standardisées rationalisées, éliminant drastiquement les prélèvements erronés ou manquants.
  3. Traçabilité complète des données et enregistrement en boucle fermée : Chaque activité de prélèvement de nomenclature est enregistrée en temps réel dans le système, établissant une liaison de données complète couvrant les matériaux, les ordres de fabrication, les opérateurs et les horodatages des opérations, et posant des bases de données solides pour la traçabilité complète du cycle de vie des matériaux et l'analyse des performances de production.
Capture d'écran du système logiciel ELAM Solutions

Intégration système : Connectez votre flux de matériaux aux données numériques

L'exécution fluide du flux de travail de bout en bout repose sur une intégration transparente entre les dispositifs Pick-to-Light et les systèmes de gestion d'entreprise, notamment ERP, MES et WMS. Une fois les plannings de production finalisés, les données de demande sont automatiquement converties en tâches de prélèvement précises aux postes de kitting, garantissant que les matériaux complets sont livrés aux lignes d'assemblage en stricte conformité avec les cadences de production. Cela connecte la chaîne numérique complète, de la planification de haut niveau à l'exécution sur site, permettant une synchronisation parfaite entre l'approvisionnement en matériaux et la progression réelle de la production.

SmartLabel Cloud avec écran noir et lumière clignotante

Une configuration logistique intelligente basée sur les données est le fondement d'une smart Factory efficace. En s'appuyant sur cette base, les solutions SmartLabel Cloud fournissent des tableaux de bord opérationnels visualisés en temps réel ; les systèmes Pick-to-Light garantissent un prélèvement de kits de haute précision sans erreur ; SmartTower prend en charge un prélèvement intelligent vérifié par poids et permettant de gagner de l'espace.

Tous les modules fonctionnels assurent une interopérabilité transparente avec la plateforme ELAM Solutions pour garantir une traçabilité complète tout au long de la planification et de l'exécution sur le terrain.

Alimentées par un IoT industriel robuste et une intégration mature, les solutions d'assemblage intelligent Bossard se connectent de manière transparente aux systèmes ERP, MES, WMS et de préparation pour un flux de données stable, précis et efficace.

Bossard Smart Factory

Résultats : Construire des capacités de distribution de matériaux précises, efficaces et hautement adaptatives

Les entreprises adoptant une gestion centralisée du kitting intégrée à des systèmes Pick-to-Light pilotés par les ordres de fabrication peuvent obtenir des améliorations de performance complètes dans la gestion de l'approvisionnement en matériaux :

  • Productivité accrue et utilisation optimisée de l'espace : Les temps de cycle de prélèvement standard sont réduits de 30 % à 50 %, avec une amélioration significative de l'utilisation de l'espace d'atelier. La préparation complète du kitting des matériaux est entièrement sécurisée, réduisant drastiquement les temps d'arrêt de production causés par les pénuries de pièces et raccourcissant les durées globales de changement de production.
  • Précision opérationnelle et qualité des produits améliorées : Les taux d'erreur de prélèvement sont réduits de 1 %-3 % conventionnels à moins de 0,1 %, poussant la précision de livraison des matériaux près de 100 % et établissant une assurance matérielle solide pour une production manufacturière de haute qualité.
  • Flexibilité de production et résilience opérationnelle accrues : La dépendance aux préparateurs seniors est considérablement minimisée. Les nouvelles recrues peuvent devenir pleinement compétentes dans les flux de travail de prélèvement de nomenclature après formation, permettant aux entreprises de répondre rapidement aux demandes de commandes fluctuantes et aux itérations fréquentes de produits. La flexibilité de production est ainsi ancrée dans des systèmes standardisés et des processus rationalisés, plutôt que dans l'expérience individuelle du personnel.

Résumé

Dans la nouvelle ère manufacturière définie par une grande diversité de produits et de petits lots de production, le succès dépend de la capacité de réponse rapide et de la précision de livraison fiable sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'adoption combinée de modes de kitting standardisés et de systèmes de prélèvement Pick-to-Light basés sur les ordres de fabrication offre une solution pragmatique et très efficace aux problèmes courants de l'industrie.

Elle déplace le focus principal de la gestion des matériaux du statut statique des stocks d'entrepôt vers les demandes dynamiques de production sur site. En gouvernant les flux de matériaux physiques pilotés par des données en temps réel, les entreprises sont en mesure de livrer les bons types, les quantités correctes et les composants qualifiés aux postes de travail désignés au moment exact requis.

Cela va au-delà de l'optimisation logistique ; cela marque une étape critique vers une fabrication lean, flexible, numérique et intelligente, aidant les entreprises à construire une compétitivité de livraison durable indépendante du personnel opérationnel expérimenté.

Obtenez le meilleur logiciel pour votre production

Rendez vos données visibles et transformez votre assemblage sur la base d'informations fiables. Nous vous accompagnons avec les bonnes solutions numériques pour votre environnement de production.

Smart Factory Assembly mounting system - Tablette avec instructions d'assemblage numériques et tournevis intelligent

Contactez nos experts

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.