Expert Test Services

Mesure de la précontrainte par ultrasons pour assemblages boulonnés sécurisés

Une précharge correcte est essentielle pour la sécurité des assemblages boulonnés. Nous mesurons cette précharge en laboratoire ou sur site pour garantir la sécurité de votre assemblage tout au long de son cycle de vie.


Un ingénieur utilise une sonde pour la mesure de précharge ultrasonique dans une application industrielle.

Quel est l'objectif de la mesure de la force de précharge ultrasonique ?

Lorsqu'un boulon est serré, une précharge est générée qui dépend fortement du frottement pertinent sur le filetage et sous la tête du boulon ou la zone d'appui de l'écrou, ainsi que des outils d'assemblage utilisés. Par conséquent, les précharges générées varient considérablement au cours du processus d'assemblage. En mesurant la force de précharge par ultrasons, nous pouvons évaluer la force de précharge réellement présente lorsque le boulon est installé.

Comment fonctionne la mesure de la force de précharge ultrasonique ?

Un appareil de mesure ultrasonique spécial peut être utilisé pour examiner les changements de longueur d'un élément de fixation. Cela implique de faire passer un signal acoustique ultrasonique à travers un boulon - par exemple, d'abord dans son état initial non chargé, puis de mesurer combien de temps il faut au signal pour parcourir l'aller-retour à travers le boulon. Ce "temps de référence" peut être déterminé individuellement pour chaque élément de fixation et il diffère en fonction de la conception et du matériau. Le boulon est ensuite serré et la mesure du temps de parcours est répétée sur le boulon chargé. Comme le boulon s'est allongé dans sa plage élastique en raison de la contrainte mécanique, le temps de transit du signal ultrasonique augmente en conséquence.

En comparant les différents temps de parcours - la différence de temps - nous obtenons une mesure extrêmement précise de la force de précharge. Cette méthode de mesure présente également l'avantage de ne pas avoir besoin d'être réalisée dans le laboratoire d'essai. Elle peut également être effectuée sur site (c'est-à-dire sur des boulons installés). Les temps de référence des boulons utilisés doivent être connus et l'instrument de mesure doit être calibré en conséquence à cet effet.

Mesure de la force de précharge ultrasonique dans le laboratoire d'essai Bossard

En tant qu'experts en technologie de fixation et des matériaux, nous mesurons la force de précharge ultrasonique sur des composants d'origine dans nos laboratoires d'essai pour vos opérations d'assurance qualité. Nous utilisons des instruments et des méthodes de mesure à la pointe de la technologie pour déterminer la force de précharge des assemblages boulonnés et, ce faisant, nous aidons à garantir que vos solutions de fixation sont sécurisées et répondent à toutes les exigences qu'elles rencontreront tout au long de leur cycle de vie.

Pourquoi la force de précharge dans les assemblages boulonnés est importante

Lisez nos livres blancs connexes pour en savoir plus sur la force de précharge dans l'assemblage boulonné, ce à quoi vous devez faire attention pour que vos assemblages boulonnés ne se desserrent pas, et comment calculer correctement les assemblages boulonnés :

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour des assemblages sécurisés

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.