24 agosto 2026

Oliver Heer punta sull'Atlantico – e Bossard naviga con lui

Il 1° settembre 2026 parte The Ocean Race Atlantic da New York. Il logo Bossard su vele e scafo di "Embrace the Challenge" accompagnerà lo skipper svizzero Oliver Heer e il suo team internazionale per oltre 3.000 miglia nautiche fino a Lorient, Francia.

La barca a vela da regata di Oliver Heer che naviga sul mare.

La barca e l'equipaggio

Il finisher del Vendée Globe Oliver Heer sta passando dalla modalità avventuriero solitario a quella di squadra per The Ocean Race Atlantic. A bordo di "Embrace the Challenge" c'è un equipaggio internazionale esperto che include la velista olimpica Marie Riou, la veterana dell'offshore Liz Wardley, l'analista delle prestazioni Lincoln Dews e il reporter di bordo Patrick Condy.

La gara: The Ocean Race Atlantic

The Ocean Race Atlantic 2026 è una regata transatlantica per la classe IMOCA foiling. Gli yacht da regata offshore lunghi 18 metri sono dotati di ali laterali, note come foil, che sollevano parzialmente la barca dall'acqua ad alta velocità. Questo riduce la resistenza, rendendo gli yacht più veloci e permettendo loro di volare quasi sulle onde.

Sei squadre di livello mondiale si sfideranno, tra cui nomi come Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich e Kojiro Shiraishi: circa 30 velisti e reporter provenienti da più di dieci nazioni.

Ciò che rende speciale questa regata è che si tratta della prima regata offshore con equipaggi costantemente misti. Le regole richiedono due donne e due uomini a bordo, più un reporter di bordo e almeno due nazionalità per squadra: una forte dichiarazione a favore della parità di genere negli sport d'élite.

News | Oliver Heer Ocean Racing OHOR | Message The Ocean Race Atlantic

È richiesto il consenso su YouTube

Questo video è ospitato da YouTube e richiede l'accettazione dei Cookie di Marketing. Si prega di accettare i Cookie di Marketing per visualizzare il contenuto.

Il percorso: New York – Lorient

Per la prima volta nei 50 anni di storia della regata, la gara consisterà in una singola tappa, senza scali. Il 1° settembre 2026 le squadre salperanno da New York dirette verso l'Europa. La leggendaria rotta transatlantica è nota per battere costantemente i record oceanici. I velisti affronteranno circa 3.200 miglia nautiche attraverso l'Atlantico settentrionale; a causa dei sistemi di bassa pressione autunnali e dell'anticiclone delle Azzorre, la distanza effettiva sarà probabilmente più vicina alle 3.200-3.500 miglia. Le prime 48 ore dopo la partenza, in particolare, sono considerate una finestra cruciale per partire con il piede giusto in termini di condizioni meteorologiche.

I primi IMOCA sono attesi a Lorient La Base, la "capitale della vela oceanica", intorno al 9 settembre.

Seguiteci dal vivo!

Seguite Oliver Heer e il suo team da vicino e fate il tifo per loro mentre il nostro logo Bossard attraversa l'Atlantico. Potete trovare il live ticker dell'organizzatore della regata qui: