Storie di successo

Garantire la sicurezza stradale per i clienti BMC

BMC Switzerland offre biciclette di qualità, dai modelli per bambini a quelli downhill. I vecchi elementi di fissaggio non erano adeguati. Una vite nuova con funzione di sicurezza integrata, sviluppata con Bossard, migliora la sicurezza dei ciclisti.


Tre uomini vestiti con maglie rosse e nere con il logo BMC pedalano insieme, evidenziando la loro passione comune per il ciclismo.

Viti critiche: un componente trascurato nella produzione di biciclette

BMC Switzerland non rientra ancora nei grandi produttori di biciclette e di bike. Ma è proprio questo fatto che rende forte BMC "Bicycle Manufacturing Company". Un'azienda piccola, che pensa ai requisiti dei clienti, con sede a Grenchen (Svizzera), che si è prefissata l'obiettivo di offrire grandi soddisfazioni con le bici da crono, quelle da bambino, quelle elettriche o con le bike per downhill. BMC sta per qualità Svizzera – ha dimostrato recentemente la società con le elevate performance raggiunte dalla squadra corse al Tour de France, diventando quindi un produttore di biciclette conosciuto a livello mondiale.

Gli elevati requisiti di qualità e di precisione divengono più chiari quando Stefan Christ, direttore dello sviluppo, inizia a raccontare delle molteplici sfide che si presentano in fase di produzione di una bicicletta: “Nei test di stress interni ed esterni, sono spesso le viti a non resistere allo stress estremo," spiega. Non perché siano di scarsa qualità, ma perché questo importante elemento riceve spesso troppo poca attenzione.

Le viti sono spesso componenti difficili per noi. Che si tratti di viti o altri elementi di fissaggio, sono punti critici nella struttura della bicicletta e possono influire notevolmente sulla sicurezza durante la guida.

Stefan Christ, BMC Development Manager

Estetica e durata di progettazione

Un altro punto di forza del produttore di biciclette high-tech è il design. Una bicicletta BMC deve distinguersi dalla massa anche senza colori e loghi. Questo requisito rappresenta un'altra sfida per gli ingegneri che cercano la soluzione di fissaggio ideale. In genere, le viti devono essere rivestite di nero, in modo che si adattino all'aspetto e alla qualità unificata di BMC. Inoltre, le ruote devono resistere ai requisiti più severi dei test di stress standardizzati in termini di vibrazioni e corrosione. Solo quando si trova la vite più leggera con il miglior rapporto costo-prestazioni, la soluzione sarà ideale.

Vite ecosyn® grip su sfondo bianco

Sviluppo di una vite speciale

Bossard ha sviluppato ecosyn® grip, una vite speciale che soddisfa sia i requisiti specifici dei clienti sia le norme standard della EN14766 per le mountain bike.

La norma EN14766 è un insieme completo di norme di sicurezza per le biciclette e dei relativi metodi di collaudo per garantire la qualità e le prestazioni di una bicicletta. Lo standard prevede che il manubrio e l'attacco manubrio debbano sopportare 200.000 cicli durante un test di resistenza, il che lo rende un test rigoroso dei materiali e dei componenti utilizzati in una bicicletta. In risposta, Bossard ha condotto un'analisi approfondita del progetto esistente e vari test per valutare le proprietà meccaniche e il comportamento sotto vibrazione.

Rispettare i più alti standard del settore

ecosyn® grip soddisfa le elevate esigenze di qualità, precisione e sicurezza dell'industria ciclistica. Questa nuova vite di Bossard testimonia il suo impegno a fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per l'industria. L'interesse del cliente per le prestazioni della nuova vite ha portato a un test di resistenza approfondito. Nel corso di un mese, la vite è stata sottoposta a oltre 4.000.000 di giri di pedali in presenza di vibrazioni elevate e condizioni ambientali difficili, per valutarne la qualità e le prestazioni.

Maggiore sicurezza e produttività

I risultati dei test sono stati estremamente positivi e hanno confermato l'alta qualità della vite. Per garantire l'accuratezza dei risultati, i test sono stati condotti non solo nel laboratorio dell'azienda, ma anche certificati in modo indipendente da SGS, un laboratorio esterno.

Inoltre, il design dell'articolo è stato ulteriormente migliorato sostituendo la rondella con un bordo smerlato sulla testa del bullone, riducendo il rischio di perdita. Questa modifica al design ha anche permesso di ridurre il numero di elementi di collegamento e di rondelle durante il processo di assemblaggio, aumentando la produttività e riducendo i costi dei materiali. Soprattutto, il nuovo articolo offre un maggiore livello di sicurezza per i ciclisti e il suo design si integra perfettamente nel design semplice e pulito della bicicletta BMC. Lo sviluppo di questa vite ad alte prestazioni testimonia l'impegno di Bossard nel produrre prodotti affidabili e innovativi per il settore, garantendo al contempo la sicurezza dei ciclisti.

Punti di forza di ecosyn® grip

  • Elevata capacità antivibrante
  • Elevata resistenza alla fatica
  • Assemblaggio economico
  • Risparmio sui costi dei materiali
  • Premiati con il TAIPEI CYCLE Design & Innovation-Award

Avete un progetto per il quale vi serve un supporto alla progettazione?