Storie di successo

Un sistema di fissaggio resistente al calore per maggiore sicurezza in galleria

Una soluzione di fissaggio in grado di resistere a un incendio in un tunnel con temperature di 1200°C per oltre 6 ore? Scoprite come abbiamo sviluppato una soluzione sicura che riduce notevolmente i tempi di assemblaggio.

Sicurezza del tunnel - sistema di fissaggio resistente al calore

La sfida: più sicurezza con maggiore produttività

La sicurezza delle gallerie riguarda tutto il mondo. Il nostro cliente francese è un'azienda che sviluppa soluzioni di fissaggio e fornisce dispositivi di fissaggio e collegamento sicuri ed economici in tutto il mondo. Per la ristrutturazione di un tunnel a Parigi, l'obiettivo era migliorare l'attuale sistema di collegamento delle piastre antincendio.

A Bossard è stato affidato il compito di individuare la soluzione in grado di resistere a corrosione e temperature estreme in caso di incendio in un tunnel. La sicurezza pubblica non deve essere messa a repentaglio. Oltre ai requisiti di sicurezza, la nuova soluzione deve consentire un processo di installazione più rapido e migliore. In breve, sicurezza con maggiore produttività.

Un elemento di fissaggio per condizioni estreme

Per soddisfare i requisiti di sicurezza molto rigorosi e le prestazioni del prodotto, il team di ingegneri Bossard ha ideato una soluzione chiamata ecosyn® MRX. Questo è un elemento di collegamento costruito con acciaio cromato martensitico, temprato e indurito. L'ecosyn® MRX può resistere almeno sei ore a temperature estreme fino a 1.200 °C. Questo è il risultato di un nuovo sviluppo nella tecnologia dei materiali. Inoltre, il filetto autoforante è progettato per una perforazione ad alte prestazioni.

Vantaggi per il cliente

  • Test superato, ecosyn® MRX approvato
  • Le nostre viti Bossard ecosyn® MRX soddisfano con successo tutti i requisiti rigorosi, offrendo maggiore sicurezza, migliore resistenza alla corrosione e assemblaggio più rapido.
Icona di ingegneria

Consultate i nostri esperti di ingegneria

Dovete affrontare una sfida simile e avete bisogno del supporto di un esperto? Il nostro team di ingegneri è lieto di aiutarvi.

Scopri di più