Viti ecosyn®-plast

Nell'ambito della tecnica del collegamento le materie plastiche presentano dei requisiti particolari da rispettare per l'avvitamento diretto nelle stesse. Bossard ha sviluppato le viti ecosyn®-plast in base a molti anni di esperienze pratiche nell’avvitamento diretto nei termoplastici. La particolare geometria della filettatura delle viti ecosyn®-plast consente un avvitamento diretto, sicuro e senza problemi, nei materiali termoplastici.

La geometria della filettatura

Rispetto alle comuni viti autofilettanti, con filettatura ISO 1478 per lamiere , le viti ecosyn®-plast hanno: 

  • l'angolo del filetto a 30° anzichè a 60°
  • il diametro di nocciolo inferiore a parità di diametro nominale
  • il passo della filettatura più ampio

 

La combinazione di queste caratteristiche speciali offre dei vantaggi decisivi:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • ricoprimento maggiore (te > tB)
  • riduzione delle tensioni radiali e conseguente aumento della capacità di carico
  • riduzione del rischio di esplosione della borchia
  • il maggior materiale tra i fianchi dei filetti (fe> fB) incrementa la resistenza allo strappamento
  • la ridotta coppia di formatura del filetto e una più elevata coppia di rottura garantiscono sicurezza di montaggio e collegamento elevate.