Inizia a digitare per ricevere suggerimenti

I suggerimenti vengono caricati

Suggerimenti di ricerca

Categorie di Prodotto

Suggerimenti sui prodotti

Guidare gli operatori nel processo di assemblaggio

Una delle maggiori cause di perdite nella produzione manuale è data dal tempo di ricerca. Guidando i dipendenti nel processo di assemblaggio in modo mirato, i tempi di ricerca possono essere notevolmente ridotti.

Vantaggi nel guidare gli operatori

  • Aumento della produttività perché si sa sempre dove si trova la parte che serve
  • Riduzione degli errori di assemblaggio diminuendo il rischio di confusione
  • Maggiore certezza da parte del personale addetto al montaggio di utilizzare la parte corretta
Pick by Light Anwendungen

Applicazioni Pick by Light

Le applicazioni pick by light mostrano all’operatore dove prelevare i componenti necessari per la fase di lavoro, mediante il display luminoso integrato. Il processo può essere avviato tramite un pulsante, tramite la funzione touch sulla luce o anche tramite un sensore integrato. Saremo lieti di proporvi un pacchetto in base alle vostre esigenze.

Contattate il Team di Smart Factory Assembly

Ambos Drehturm-System

Sistema a torre Ambos

La torre gira i componenti nel giusto ordine verso l'addetto all’assemblaggio. La luce integrata indica quando la parte deve essere prelevata. Il prelievo può essere confermato da un pulsante di conferma o dal peso (ad es. prelievo di 10 viti da 10 g ciascuna - il sistema riconosce il peso da rimuovere pari a 100 g). Inoltre, il sistema Ambos offre una funzione di inventario che conta tutti i componenti e può effettuare valutazioni.

Contattateci per maggiori informazioni

Bitcube für Schraub-Bits

Bitcube per inserti per avvitatore

In caso di collegamenti a vite, nello stesso assemblaggio sono spesso presenti viti con impronta diversa. Gli inserti devono essere cambiati durante il processo di assemblaggio. Bitcube offre una soluzione ottimale per semplificare questo procedimento. La fase di lavoro successiva (fase di avvitamento) può essere avviata solo quando è stato prelevato l’inserto corretto e tutti gli altri sono nella maschera. Questo evita danni alle impronte delle viti.

Contattateci per maggiori informazioni

Gesture Kamera-Systeme

Sistemi Gesture Camera

I sistemi Gesture camera consentono di seguire i movimenti degli addetti all’assemblaggio e di proiettare informazioni sulla postazione di lavoro mediante un proiettore collegato. Le sequenze video possono essere riviste e può essere verificata la correttezza di posizionamento delle parti (o le parti stesse) (noto anche come shadowboard).

Contattateci per maggiori informazioni