Categorie di prodotto

Tecnologia di saldatura

Cercate una soluzione di fissaggio resistente e duratura? La saldatura potrebbe essere risolutiva. Dalla classica saldatura dei prigionieri alle opzioni innovative per i materiali compositi e leggeri, abbiamo la tecnologia giusta per voi. 

Vari elementi di fissaggio per saldatura a perno e saldatura a ultrasuoni
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Cos'è la tecnologia di saldatura? 

La saldatura, nel più ampio senso del termine, include tutti i processi durante i quali un materiale solido viene fuso unendosi ad un secondo componente durante il successivo indurimento. Solitamente si tratta di una miscela di materiali, ad esempio fusione di metalli.

In alcuni processi moderni, ad esempio mediante ultrasuoni, solamente uno dei due componenti viene fuso e la deformazione produce una giunzione ottimale con il secondo componente.

Primo piano di un elemento di collegamento per saldatura a perno, creando un punto di connessione per cavi

Saldatura a perno

La tecnologia dei perni a saldare viene utilizzata per saldare su lamiere metalliche elementi di collegamento come perni e bussole filettati, perni lisci, tappi piani e chiodi per isolamento.

Il grande vantaggio di questa tecnologia è il ridotto tempo di riscaldamento locale durante il processo di installazione: le variazioni subite dal materiale e dalla geometria sono ridotte al minimo mentre non sono pù necessarie le operazioni di foratura, punzonatura, maschiatura, incollaggio o rivettatura.

Per un'installazione sicura ed affidabile offriamo inoltre un'ampia gamma di saldatrici all'avanguardia.

Il processo di saldatura a ultrasuoni per un fissaggio rapido e affidabile di materiali compositi e leggeri.

Saldatura a ultrasuoni

L'innovativa tecnologia della saldatura a ultrasuoni è una soluzione di collegamento innovativa che utilizza l’energia a ultrasuoni per creare una connessione meccanica in materiali porosi, lamierati, materiali compositi, particolari stampati a iniezione e pressofusi.

In una frazione di secondo, il processo crea solide connessioni funzionali in materiali leggeri.

Ecco i nostri marchi per la tecnologia di saldatura 

I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, si prega di contattarci.