Viti per avvitamento diretto

EJOT FDS® Flow Drilling Screw per lamiere ad alta resistenza

EJOT FDS® (Flow Drill Screw) è una vite autofilettanti per collegamenti smontabili ad alta resistenza di lamiere. Unisce lamiere sottili in acciaio o alluminio senza preforatura o punzonatura.

Una vite EJOT FDS per foratura a flusso per collegamenti smontabili di lamiera su sfondo grigio chiaro con il logo rosso EJOT nell'angolo in alto a destra.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Connessioni ad alta resistenza nelle costruzioni leggere e nel settore automobilistico

Il tema delle costruzioni leggere è di importanza critica in molti settori. In particolare nel settore automobilistico, la priorità è alta, perché la riduzione del consumo energetico è una delle sfide principali nel trasporto individuale. Allo stesso tempo, i componenti utilizzati devono anche essere in grado di resistere a carichi elevati – la qualità dei collegamenti è quindi ancora di importanza centrale. È qui che diventano evidenti i vantaggi della vite FDS®, che è predestinata per queste complesse condizioni operative.

Vantaggi delle viti EJOT FDS®

Vantaggi

Alta Resistenza

Le viti FDS® creano un collegamento resistente in grado di sopportare carichi elevati.

Vantaggi

L'elevata capacità di carico filettato della vite FDS® crea un collegamento robusto in grado di trasmettere sia elevate resistenze all'estrazione che elevati carichi di taglio.

Vantaggi

Resistente

contro le vibrazioni

Vantaggi

EJOT FDS® offre sia un'elevata coppia di allentamento che resistenza alle vibrazioni.

Vantaggi

Senza trucioli

Il processo di avvitamento della vite FDS® è senza trucioli.

Vantaggi

Non è necessaria alcuna preforatura o punzonatura e il collegamento risultante è sia impermeabile all'acqua che al gas.

Vantaggi

Manutenzione facile

Le viti EJOT FDS® creano una filettatura metrica e sono facilmente sostituibili.

Vantaggi

Le viti sono facili da smontare e riciclare. In caso di riparazione o perdita dell'elemento di fissaggio, possono essere sostituite con una vite metrica convenzionale. L'accesso è necessario solo da un lato.

Processo di installazione delle viti Flow Drill

PS | Direct Assembly Screws | EJOT FDS
Grafico che mostra le sei diverse fasi del processo di installazione EJOT FDS, dal riscaldamento della lamiera alla penetrazione e avvitamento fino al serraggio del collegamento.

Fasi della sequenza del processo di avvitamento FDS®

  1. Riscaldamento della lamiera dovuto alla forza di pressione e all'alta velocità
  2. Penetrazione del materiale con la punta conica della vite
  3. Formazione del foro cilindrico di passaggio
  4. Scanalatura senza trucioli di una filettatura metrica
  5. Avvitamento completo
  6. Serraggio della vite con la coppia impostata

Selezione dell'avvitatore corretto

La formatura a punzonatura a flusso richiede un'elevata velocità dell'avvitatore e una forza di pressione definita; la formatura della filettatura e il serraggio delle viti richiedono una coppia elevata. Per la specifica esatta dell'attrezzatura adatta, il nostro team di prodotto è lieto di assistervi. Inoltre, possono essere effettuati test di assemblaggio nel laboratorio di tecnologia applicativa presso EJOT® per determinare i criteri di selezione.

Diversi tipi di viti per assemblaggio diretto su sfondo bianco.

Connessioni di fissaggio sicure

Viti per avvitamento diretto

Scoprite di più sulla tecnologia di assemblaggio diretto di Bossard e visitate il nostro portafoglio di prodotti a marchio registrato.

Scopri di più

EJOT® e FDS® sono marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.