TOX TRI

Il TOX TRI originale è stato sviluppato nel 1973 ed è adatto a quasi tutti i materiali da costruzione. Si annoda o si espande automaticamente, a seconda del materiale da costruzione.
Caratteristiche:
- Tassello da parete multiuso adatto a quasi tutti i materiali da costruzione
- Corpo del tassello diviso in 3 parti senza tappo
- Il dispositivo antirotazione sul collo del tassello e l'ala rotante sul corpo del tassello impediscono la rotazione nel materiale da costruzione
- Installazione preforo e foro passante
TOX DECO

Con il TOX DECO, le viti possono essere avvitate molto facilmente grazie alla geometria speciale. Hanno un tappo staccabile, che protegge la superficie e impedisce di scivolare più in profondità nel foro di perforazione.
Caratteristiche:
- Tassello universale per quasi tutti i materiali da costruzione
- Corpo di espansione a 4 pieghe con tappo per una distribuzione uniforme della forza
- Dispositivo anti-rotazione sul collo del tassello e aletta rotante sul corpo del tassello per prevenire la rotazione nel materiale da costruzione
TOX TRIKA

Il TOX TRIKA è dotato di un tappo per tasselli a muro, che protegge la superficie della parete e impedisce al tassello di scivolare più in profondità nel foro di perforazione. Sono adatti per l'installazione a innesto.
Caratteristiche:
- Tassello universale adatto a quasi tutti i materiali da costruzione
- Corpo del tassello a muro a 3 pieghe con tappo
- Dispositivo anti-rotazione sul collo del tassello e aletta rotante sul corpo del tassello per prevenire la rotazione nel materiale da costruzione