客户及其难题

卡林西亚的家族企业 Pichler 是节能通风系统方面的专家,致力于打造舒适的室内环境。随着被动式房屋市场需求的不断增长,产量不断提升,处理外购件的开支也不断增加。

Pichler 的一大发展方向就是为多层住宅提供非常高效的通风系统。系统中还集成了加湿器,按下一个键钮,就能使您的房间气候宜人。通过 Pichler 还可以为中央系统或分散系统定制通风设备,这些设备都经过达姆施塔特的被动式房屋协会认证。目前的成功案例包括维也纳欧门被动式房屋住宅公园内的 150 个房间,因斯布鲁克第 3 奥运村(03), 一处有 444 个房间的被动式房屋系统,以及奥地利最高建筑维也纳新多瑙塔。

方案
节约了采购、仓储和供应方面的成本,因此可以节省下更多的资源用于增值活动。同时也保证能为通风设备和空气加湿设备的内部生产及时可靠地供应 C 部件。供应商运用专业知识服务于 Pichler, 从而使客户能专注于其核心竞争力。Pichler 的核心竞争力在于通风系统部件及成套系统。这既包括了开发与设计,也包括生产与调试。
受益
通过运用 SmartBin 综合管理系统,Pichler 在 C 部件管理方面节约了高达 60% 的工序成本。