与客户共同进步,这意味着我们要开发出更优秀、更快捷、更高效、性价比更高的解决方案,从而帮助客户在竞争中脱颖而出。在Bossard, 我们将这些特性统称为“成熟生产力”。
成熟生产力--使客户更具竞争力

从客户的角度来看, 产品解决方案、应用工程 和 智能工厂物流 这三者的相互作用有六大核心优势:
- 问世周期:
这意味着客户的产品可以更快问世--在这个瞬息万变的全球市场环境下,这一点对于竞争非常重要。
- 精益流程:
对于客户来说,这意味着节约时间、金钱和资源,并可以更好地计算总成本 — 最重要的是,获得更高的利润。
- 高效产能:
对于需要提高效率 — 尤其是改善生产率的客户来说,这是一个中心成本因素。
- 最高品质:
对于客户而言,这意味着在产品、制程和生产安全等方面的绝对可靠性--由此可以减少浪费,降低客诉。
- 创新技术:
从客户角度来看,创新技术非常关键。只有视野开阔不断进取的公司才能开拓新思路,在竞争中遥遥领先,达到更高的境界。
- 最具可靠性:
对于的客户来说,这意味着对我们以及我们经验丰富的员工百分百的信赖。不仅现在,甚至在几十年后的未来。
我们对客户的承诺,即“成熟生产力”的两个要素:
- 已经得到印证的效果
- 可持续改善的客户生产力
与我们携手,共同开发工业工程价值链中的一切可能。
诚挚期待与您进一步交流。