我们非常乐意于您分享我们的增值案例。
Please start typing to get suggestions.
Vorschläge werden geladen.
我们非常乐意于您分享我们的增值案例。
一家位于瑞士Suder的磨床工厂, 有7,500个部件, 当中就有600个被归类为C-部件. 而C-部件的管理费用远高出于它们原有的价值. 在这里Bossard发现了很大的潜力,实现了精简。
Alstom Transport为全球运营商、政府机关和乘客设计量身定制持续性铁路运输解决方案。Bossard在Alstom Transport的七个工厂执行三级配套服务理念,为Alstom Transport的生产运营节省了大量成本与时间。
在冰上打滑?--如果使用我们客户的道路维修设备进行路面清理,就不会出现这样的问题!有了高科技设备,世界各地的机场跑道、公路、人行道和小马路都能保持无冰雪残留。
除了为高科技设备寻找持久耐用的紧固解决方案, 客户也在寻找一个完善的物流系统.
自从使用了ecosyn®-lubric涂层的不锈钢紧固件和Bossard SmartBin物流系统, 带来了高效生产力,先进的解决方案经久耐用,不会过时。.
Carinthian的家族企业 Pichler 是节能通风系统方面的专家,致力于打造舒适的室内环境。这家公司使用了 Bossard 的 SmartBin 综合管理系统来管理 C 部件,大量节约了工序成本。