成功案例

 success-stories-title

我们非常高兴与您分享如何实现增值的成功案例。

国货之光,Bossard柏中与隆鑫携手打造无极系列摩托车
隆鑫摩托I紧固解决方案I紧固件-Bossard柏中

Bossard柏中为隆鑫摩托提供完整的紧固连接和装配解决方案,通过严格的设计、验证、实施三个阶段保证紧固方案的安全性、功能性和高性价比,这家全球紧固和装配解决方案提供商正帮助隆鑫摩托打造更好的国产机车,以满足国人对大排量机车愈发旺盛的需求。

阅读全文

优化紧固件每年可节省156个人工日

紧固件的使用正确与否可以带来很大差异。我们的一位韩国客户通过定制解决方案提升了质量,降低了成本。

阅读全文

在隧道中更安全 - 耐热的固定系统

巴黎的一处隧道改造工程需要一套紧固系统将防火板以金属结构方式锚固到顶棚上。

有了ecosyn®-MRX,高度安全的解决方案得以实现。同时,客户能够显著缩短安装时间.

阅读全文

飞驰骑行?我们更关注您的安全

顶级铝合金自行车车架和专用特殊部件是我们客户,瑞士BMC公司的核心业务。

自行车过去所使用的螺钉现在需要进行改进。新型设计的螺栓在抗振和防松的性能上获得了很大改进,增强了自行车选手的骑行安全。

阅读全文

不仅仅是几颗螺钉

项目的日趋完善和提升,要归功于客户和Bossard 技术人员之间的周密分析和精诚合作。它降低了生产和装配成本。双方的合作关系为制造商在润滑油和油雾润滑系统中带来了可持续的竞争优势。

阅读全文

为精密电气元件设计定制紧固件

C&S电器有限公司是一家印度的低压开关设备和控制装置制造商,正在寻找定制紧固件。 

根据客户的特殊要求,Bossard工程师为用于控制装置和开关装置的紧固件设计了图纸。凭借这些图纸,客户可以在我们丰富的产品目录中找到近一半他们所需的紧固件。 

现在,这家国际化的电气元件专业公司不仅可以拥有所有零部件的详细文档资料,还可以在需要的时间需要的地点获得他们所需要的紧固件。 

阅读全文

创新而又值得信赖的水源

Hinni AG是一家瑞士消防栓制造商,曾努力在紧固解决方案领域寻求一种更高效的制造方法。Ecosyn®-lubric消除了对润滑螺钉的需要,这种新型、安全的解决方案降低了生产成本缩短了生产时间。

 阅读全文