螺钉硬度

硬度

一般来说,硬度是材料阻止试验体进入的阻力。维氏硬度试验的优势是用这种方法可以包含螺钉的整个硬度范围,详细说明见ISO898,第1部分。

维氏硬度 HV: ISO 6507
测试体-角锥体
(包含常用螺钉的全部硬度范围)

布氏硬度 HB: ISO 6506
测试体-球体

洛氏硬度 HRC: ISO 6508
测试体-圆锥体

硬度对照表和硬度换算器
使用Bossard硬度对照表硬度换算器 将非合金钢、低合金钢以及铸铁进行硬度-硬度转换,或硬度-抗拉强度转换。