硫化橡胶制成紧固件的可燃性、耐化学性和化学成分

可燃性

硫化橡胶可燃性

1) 在温度范围内的零下的数值仅适用于不受冲击应力的静态零件。

耐化学性2)

硫化橡胶耐化学性
2) 以下详细资料仅供指导。任何更明确的信息只能根据实际的特定应用而给出。例如,一个精密的零件可能出故障仅仅因为一个轻微的体积变化,或如果是短暂性的接触有问题的材料的话,腐蚀性介质实际上是可以的清洁剂。
A - 很好的,耐化学性。介质的持续作用在30天内对塑料不能产生破坏。塑料可能经过几年后还保持抵抗性。
B - 有限好的耐化学性。介质的持续作用在7至30天内产生轻微的破坏,这种破坏有时是可逆的(膨胀,软化,机械强度的降低,褪色)。
C - 低耐化学性。不适合介质的持续作用。破坏可能立即发生(机械强度的降低,变形,褪色,裂纹,溶解)。

化学成分
硫化橡胶化学成分