Muss die Verbindung wieder lösbar sein oder wird nur einmal verschraubt? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für die Geometrie des Schaftes der Blindnietmutter.
Webnews
Blindnietmuttern und SmartTools im Fokus des „Bossard Expert Talk“
Tobias Wolf zu Gast in der 28. Podcast-Folge / Für feste Verbindungen an dünnen Materialien

Auch in der 28. Folge bleibt der „Bossard Expert Talk“ seinem Grundprinzip und Erfolgsrezept treu: Zusammen mit einem Experten nähern sich unsere Podcast-Macher schrittweise und damit nachvollziehbar einem Thema und fragen zuallererst „Um was geht es eigentlich?“. Wenn dies geklärt ist, geht es an das Eingemachte – an Details über das Produkt, über diverse Anwendungsfälle und ihre Herausforderungen sowie an die Verarbeitungsoptionen.
So auch in der aktuellen Podcast-Folge, zu dem Tobias Engelberg und Julia Gabriel mit Tobias Wolf einen ausgewiesenen Experten zum Thema „Blindnietmuttern“ vor das Mikrofon geholt haben. Und Tobias Wolf „liefert ab“ und zeigt in den etwas mehr als 20 Minuten „Bossard Expert Talk“ eindrucksvoll, dass sich Sachverstand und technischer Anspruch mit verständlicher Darstellung nicht widersprechen müssen.
Das Gegenteil ist der Fall: Im Zusammenspiel mit seinen Interviewpartnern zeigt unser Senior Expert Engineering höchst informativ und nicht selten sehr pointiert auf, um was es bei Blindnietmuttern geht – und wie man mit ihnen in dünne Bauteile/Bleche und Hohlprofile ein tragfähiges Gewinde einbringt. Und wie man zusammen mit einer Schraube eine feste und im Falle der Tubtara® Blindnietmutter mit geschlossenem Ende eine Gas-/wasserdichte Verbindung realisiert.
Erste Frage: Muss die Verbindung immer wieder gelöst werden – oder nicht?
Automobil, Eisenbahn, Truck & Trailer, Medizintechnik, Consumer Products und viele andere Branchen sind das Einsatzfeld von Blindnietmuttern, die vor allem bei einseitig zugänglichen Bauformen punkten. Dabei geht es laut Tobias Wolf zuallererst immer um die Frage: Muss die Verbindung wieder lösbar sein oder wird nur einmal verschraubt. „Dies ist entscheidend für die Geometrie des Schaftes der Blindnietmutter, der je nach Anforderung rund oder ein Sechskant sein kann.“ Nach der zweiten Wahl „Senk- oder Flachkopf“ sind anschließend Parameter wie Material, Gewindegröße, Materialdicke, Oberflächen inklusive Beschichtung, Festigkeit und Dichtigkeit zu klären.
Ehrlichkeit zählt – und der Podcast ist keine Verkaufsveranstaltung. Tobias Wolf beweist dies u.a. bei der Frage nach dem Einsatz von Blindnietmuttern bei Karbonanwendungen. Aktuell sehe er hier eher Grenzen als Chancen, hier müsse man noch reichlich Erfahrungen sammeln, wo wirklich möglich und überhaupt sinnvoll.
Sichere Setzprozesse durch Bossard SmartTools
Ausreichend Erfahrung besitze man dagegen bei den Setzprozessen von Blindnietmuttern. „Lieber Kunde, da ist die Blindnietmutter, und nun viel Spaß! – das ist nicht unser Anspruch“, so unser Experte: „Wir machen uns ganzheitlich Gedanken über den gesamten Setzprozess hinweg. Wir gehen mit dem Kunden in die Anwendung hinein, prüfen alles ab und geben dem Kunden die Parameter an die Hand plus die Werkzeuge, wenn gewünscht.“
Blindnietmutter, die schief sitzen oder klappern – diese und andere Probleme werden von Bossard von vornherein „durch unseren Ansatz ausgeschlossen.“ Dabei spielen die Bossard SmartTools für die Setzprozesse eine wesentliche Rolle, denn durch sie kann bereits in der Konstruktion die entsprechende Setzkurve aufgezeichnet werden. Tobias Wolf: „Das ermöglicht es uns, vorab dem Setzprozess sauber zu definieren und damit eine einwandfreie Produktion zu gewährleisten.“
Ein weiter und letzter Vorteil: Sollte der Kunde bereits eine Setzmaschine im Einsatz haben, dann kann man diese auf die im Bossard Kraftmess-Prüfstand gewonnen Werte einstellen.
Zur Podcast-Folge

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.