Mich begeistern Teile, welche die Vorteile der Einpresstechnik mit zusätzlichen Funktionen verbinden.
Webnews
PEM® - die Geschichte der Einpresstechnik mit Walter Scharpf
Bossard Expert Talk, Folge 34 verknüpft Industriegeschichte mit persönlichen Anekdoten

„Und wenn Sie heute nochmal von vorne anfangen würden?“ .Auf die Frage von Podcast-Moderator Tobias Engelberg, die er am Ende der 34. Folge des „Bossard Expert Talk“ stellt, kommt die Antwort von Walter Scharpf prompt: „Ich würde genau denselben Weg nochmal gehen. Denn Verbindungstechnik ist alles andere als langweilig.“
Maja Matzke und Tobias Engelberg haben zum zweiten Mal eine „Bossard Legende“ vors Mikrofon geholt – kundig und kurzweilig begleitet von Walter Scharpf begeben sie sich auf eine höchst spannende Reise durch die Geschichte der Einpress-Technik, die 1942 in Irland mit PennEngineering® und PEM® Produkten als künftige Marktstandards ihren Anfang nahm und in Deutschland von Bossard durch wechselvolle Zeiten weitergetrieben wurde und wird.
Meilenstein mit viel mehr Möglichkeiten: Die Übernahme von KVT-Fastening durch Bossard
Es gibt Folgen des „Bossard Expert Talk“, in denen Produkte erklärt und Lösungsansätze diskutiert werden. Und es gibt Folgen, in denen man Menschen zuhört, die ein Stück Industriegeschichte mitgeschrieben haben. Walter Scharpf ist solch ein Mensch. Er sorgt mit einem stillen Lächeln, das man hören kann (oh ja, das gibt es) für den besonderen Charme dieser Folge über die „Geschichte der Einpresstechnik“, indem er wirtschaftlichen Wandel und technische Innovationen mit zahlreichen persönlichen Anekdoten verknüpft.
Vor knapp 45 Jahren hat Walter Scharpf in Illerrieden bei KOENIG angefangen – und blieb dabei, als das Unternehmen zu KVT-Fastening umfirmierte und 2012 von Bossard übernommen wurde. Als Teil des internationalen Konzerns habe man „viele zusätzliche Möglichkeiten erhalten, um den Ansatz des von uns eigen kreierten Begriffs Solutioneering noch umfassender und intensiver umzusetzen und für unsere Kunden technischer Partner mit ausgeprägter Entwicklungs- und Problemlösungskompetenz zu sein“.
Die Vorteile der Einpresstechnik mit zusätzlichen Funktionen verbinden
Die Einpresstechnik begann mit der Idee, in dünnwandige Bleche Gewindeträger als Alternative zu losen Schraubverbindungen oder Schweißbefestigungen einzusetzen. Seitdem gab es zahlreiche Innovationen, was Walter Scharpf immer wieder aufs Neue begeistert, sind „Teile, welche die Vorteile der Einpresstechnik mit zusätzlichen Funktionen verbinden“, wie zum Beispiel die PEM® SNAP-TOP® Distanzhalter.
Und wie überzeugt man die Kunden jenseits der reinen Produktargumente? Die Antwort unseres Experten kommt schnell: „Kunden wollen gerne alles aus einer Hand. Unter dem Begriff ´System Sell‘ bieten wir deshalb stimmige Gesamtsysteme an, bestehend aus Verbinder, Verarbeitungsgerät und Montagetechnik.“
Airbag für Automobil, Solartechnik mit Wechselrichter – stets war auch Bossard mit Lösungen der Einpresstechnik als Entwicklungspartner oder nur als Lieferant im Einsatz. Apropos Händler: „Die Teileverfügbarkeit aufgrund u.a. eines großen Lagers ist ein hohes Gut.“ Und das wiederum führt zu zufriedenen Kunden – also genau dorthin, worauf es (nicht nur) Walter Scharpf ankommt.
Die aktuelle Folge des Expert Talk finden Sie unter anderem auf Spotify unter nachfolgendem Link.
Zur Podcast-Folge