Natürlich geht es auch um den Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Aber auch bei Betrieb und Bedienung haben angesichts fließendem Strom die entsprechenden Verbindungselemente eine besondere Bedeutung.
Webnews
C-Teile in und an Schaltschränken, Teil 4: Niettechnik
Umfangreiches Bossard Sortiment an Blindniete, Magazinniete, Blindnietmuttern und Werkzeugen

Alles aus einer Hand – unsere Zusage, wenn es um Verbindungs-, Befestigungs- und Verschlusstechnik geht, beweist seine besondere Stärke auch bei der Konstruktion und der Produktion von Schaltschränken. Denn hier stellen wir ebenfalls ein umfassendes Produktsortiment zur Verfügung, zu der auch vielfältige Niet-Typen samt Setzwerkzeugen für die unterschiedlichsten Anwendungen und Erfordernisse gehören.
Ein ausgewiesener Experte in der Niettechnik ist Matthias Dorner, der zusammen mit Kollegen bei Bedarf den Kunden mit reichlich Erfahrung und technischem Knowhow zur Seite steht: „Wer auf unsere Beratung setzt, erhält genau die Lösung, die er benötigt – und er muss sich nicht darum sorgen, dass es Probleme bei der Montage gibt.“ Es empfiehlt sich also, bei der Konstruktion von Elektro-Schaltschränken von Anfang an die Verbindungselemente auf dem Schirm zu haben.
Dichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Sicherheit im Fokus
Die Rahmenbedingungen und Anforderungen: Die Gehäuse von Schaltschränken müssen wegen der hochempfindlichen Technik in ihrem Innern absolut dicht und korrosionsbeständig sein. Neben einer hohen und dynamischen Festigkeit der einzelnen Bauteile, die auch sehr anspruchsvollen Belastungen aushalten muss, darf man laut Matthias Dorner als Konstrukteur und Entwickler auch den Aspekt „Sicherheit“ nicht aus den Augen verlieren: „Natürlich geht es auch um den Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Aber auch bei Betrieb und Bedienung haben angesichts fließenden Stroms die entsprechenden Verbindungselemente eine besondere Bedeutung.“
Avdel® Blindnietsysteme (mit Blindniete, Magazinniete, Schließringbolzen und Nietwerkzeuge), HUCK® Schwerlastniete und Schließringbolzen, Fasteks® Magazinniete und Blindniete, Fasteks® FILKO® Blindnietmuttern, POP® Blindniete, Tubtara® Blindnietmuttern und vieles mehr – neben den Standard-Produkten der Niettechnik gehört es zur Bossard Kernkompetenz, mit Anpassungen oder Neuentwicklungen (vom Prototyp bis zur intelligenten, in zertifizierten Prüflaboren getesteten Lösung) auch individuelle Anforderungen zu erfüllen.
Wichtig: Schnelles und fehlerfreies Setzen der Blindniete
U.a. für Schaltschränke bieten wir eine große Auswahl an Edelstahlverbindern und Niet-Typen (samt Setzwerkzeugen) an, die hinsichtlich Dimension und Funktion (fast) alle Anforderungen an eine sichere und dichte Verbindung erfüllen. Dabei garantieren Blindniete nicht nur die nötige Dichtigkeit der Gehäuse, sondern lassen sich einfach, schnell und fehlerfrei setzen – und erlauben eine sehr hohe mögliche Kraftübertragung, bezogen auf Scher- und Zugkraftübertragung.
Als Beispiele aus der Niettechnik, die besonders häufig zum Einsatz kommen, nennt Matthias Dorner:
POP® Vgrip® Blindniet. Mit Flachrundkopf oder Großkopf, in Aluminium (blank) oder Stahl (verzinkt) – die Vgrip® Blindniete, die es bei Bossard in verschiedenen Ausführungen gibt, sind bei der Konstruktion von Gehäusen eine sehr wirtschaftliche Lösung. Mit ihnen gibt es keine Verbauungsprobleme wie Materialbeschädigung, schiefsitzender Niet oder Materialverschwendung durch Ausschuss. Die Vgrip® Blindniete ist einsetzbar in übergroßen Bohrlöchern (Toleranzausgleich) und für dunkle Gehäuse auch in der Farbe schwarz erhältlich. Ein weiterer Vorteil: ein großes Klemmlängenspektrum!
Avdel® Avinox®-Edelstahlniet. Die hochfeste Befestigungslösung ist ideal für dünne Bleche. Nicht nur, dass der Niet eine gute Korrosionsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit auch bei hohen Temperaturen bietet, der gesicherte Dorn verhindert zudem Beschädigungen am zu verbindenden Material sowie elektrische Probleme oder Klappern aufgrund von losen Vorbauten. Zu den Vorteilen gehören ferner die einseitige Montagemöglichkeit, hohe Scher- und Zugfestigkeit und die Fähigkeit, unregelmäßige, übergroße, geschlitzte oder falsch ausgerichtete Löcher auszugleichen.
Avdel® Magazinniet. Mit ihnen können Metalle, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und passive elektronische Bauelemente in Mittel- und Großserienanwendungen mit geringen Anforderungen an Zug- und Scherkräfte z.B. mit einem Akku-Setzwerkzeug oder einer hydraulisch- und hydro-pneumatisch betriebenen Variante schnell und zuverlässig miteinander verbunden werden. Die vibrationsbeständigen Avdel® Magazin-Blindniete sind in einer großen Auswahl an Materialien, Längen, Durchmessern und Funktionen erhältlich. Im Bereich Leiterplatten werden sie bevorzugt als Abstandhalter oder zur Befestigung von Steckern und Lötstützpunkten verwendet und sorgen dort für hohe Produktsicherheit.
Blindnietmuttern unterschiedlicher Marken (Tubtara®, Fasteks®, Clufix® etc.) sind eine sichere und kostengünstige Lösung für die Montage von starken Gewinden in dünnwandigen Materialien oder Hohlprofilen. Kein aufwändiges Positionieren: Sie punkten u.a. durch ihre Blindanwendung (einseitig setzbar), hohe Auszugsfestigkeit dank ausgeprägter Nietwulst, formschlüssige Verbindung durch plastische Umformung sowie in ihren DPX-Versionen mit Wasserdichtigkeit (IP67 und IP68).
Schließlich verweist Matthias Dorner auf einen besondere Anforderung an manchen Schaltschrank. Wer einen solchen exakt in der Höhe einstellen oder auf unebenem Boden präzise und stabil ausrichten muss, der verwendet dazu Stellfüße. Um diese wiederum insbesondere in dünnwandigen Materialien oder Hohlprofilen sicher zu befestigen, „dem empfehle ich Blindnietmuttern für die nötigen tragfähigen Gewinde“. Und das Beste daran: beides gibt es im Bossard Sortiment in unterschiedlichen, jeweils passenden Ausführungen, Expertenberatung inklusive.
Weitere Informationen zu unserem Niettechnik-Sortiment finden Sie auf unserer Webseite unter nachfolgendem Link.
Niettechnik-Sortiment

Unsere Experten beraten Sie gerne
Sie haben eine Frage, benötigen ein Angebot oder wünschen eine professionelle Expertenberatung? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.