White Paper

Was ist Korrosion?

Erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von Korrosion in Verbindungselementen. Entdecken Sie effektive Tests und korrosionsbeständige Materialien, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Obwohl Korrosion manchmal eine ästhetisch ansprechende Patina auf Kupfer erzeugen kann, führt sie bei Verbindungselementen oft zu nachteiligen Auswirkungen, die strukturelle Ausfälle und potenzielle Gefahren verursachen.

Effektive Korrosionstests und der Einsatz geeigneter korrosionsbeständiger Materialien können die mit Korrosion verbundenen Risiken erheblich mindern. Dadurch bleiben Verbindungselemente und Komponenten langlebig und funktionstüchtig -  auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Wichtige Erkenntnisse

Dieses White Paper behandelt die Grundlagen der Korrosion und erklärt ihre verschiedenen Arten: gleichmässige, Spalt-, Kontakt-, interkristalline und Spannungsrisskorrosion. Es bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren wertvolle Einblicke in wirksamere Korrosionsprävention.

Whitepaper Allgemeine Vorschau

Kostenloses White Paper jetzt herunterladen

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.

FAQs zur Korrosion bei Verbindungselementen

Warum korrodieren Verbindungselemente?

Die Art von Korrosion, der die meisten Menschen begegnen, tritt auf, wenn Metall Feuchtigkeit und Sauerstoff ausgesetzt ist. Feuchtigkeit wirkt als Elektrolyt und ermöglicht elektrochemische Reaktionen an der Metalloberfläche. Wie sich Korrosion entwickelt, hängt von der Art des Metalls und Faktoren wie Verunreinigungen, Materialkombinationen, Oberflächenschutz und Verbindungsdesign ab, die ihre Geschwindigkeit und Schwere beeinflussen.

Was passiert mit einem Metall während der Korrosion?

Korrosion kann ein Metall auf unterschiedliche Weise beschädigen. Sie kann allmählich Metall von der Oberfläche abtragen, kleine, aber tiefe Löcher erzeugen oder zur Rissbildung beitragen. Bei einigen hochfesten Stählen kann sich Wasserstoff im Material ansammeln und zu einem verzögerten Versagen führen, selbst wenn wenig oder keine sichtbaren Oberflächenschäden vorhanden sind.

Erscheint Korrosion immer als Rost?

Nein. Rotbrauner Rost ist ein sichtbares Korrosionsprodukt bei Eisen und Stahl. Er kann gleichmässige Oberflächenschäden, lokalisierte Vertiefungen oder schwer erkennbare Risse verursachen. Laden Sie unser Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie verschiedene Korrosionsmechanismen Verbindungselemente und Verbindungen beeinflussen.

Wie können Ingenieure Korrosion in Schraubverbindungen reduzieren?

Ingenieure können Korrosion reduzieren, indem sie kompatible Materialien und Beschichtungen auswählen, Feuchtigkeitsansammlungen verhindern, Entwässerung und Belüftung verbessern, Oberflächen sauber halten und kritische Verbindungen für Inspektionen zugänglich machen. Der richtige Ansatz hängt von den Materialien, der Umgebung und den mechanischen Anforderungen der Anwendung ab.

Bei welcher Luftfeuchtigkeit kann Korrosion beginnen?

Korrosion kann bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 60% beginnen. Salz, Luftverschmutzung und eingeschränkte Belüftung können das Risiko weiter erhöhen. Das bedeutet, dass Korrosion auch dann auftreten kann, wenn Bauteile nicht direkt Regen oder stehendem Wasser ausgesetzt sind.

Welche Korrosionsarten können Schraubverbindungen beeinträchtigen?

Verschraubte Verbindungen können verschiedenen Korrosionsmechanismen ausgesetzt sein, darunter gleichmässige Korrosion, Spaltkorrosion, galvanische Korrosion, Lochfrass, interkristalline Korrosion und Spannungsrisskorrosion. Der Mechanismus hängt von Faktoren wie Materialkombinationen, Feuchtigkeit, Oberflächenbeschaffenheit, Geometrie und mechanischer Belastung ab. Unser Whitepaper veranschaulicht diese Mechanismen und bietet praktische Empfehlungen zur Vorbeugung.