Leverandørnetværk

Bossards CBAM-hjælpecenter for leverandører

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) er et værktøj implementeret af Den Europæiske Union (EU) for at tackle klimaændringer.

Lær mere om CBAM

Hvad er CBAM?

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - på dansk ’CO2-grænsetilpasningsmekanisme’ - er et værktøj implementeret af Den Europæiske Union (EU) for at tackle klimaændringer. Med implementeringen af denne mekanisme vil der blive pålagt en told på produkter med en høj CO2-udledning, herunder produkter der indeholder stål, jern og aluminium, og som er produceret i lande uden for EU.

Hvem er berørt af CBAM?

CBAM gælder i første omgang for import af visse varer og materialer, som har en fremstillingsproces med en høj CO2-udledning: cement, jern og stål, aluminium, gødning, elektricitet og brint. Endelig blev befæstelseselementer også inkluderet i denne klassifikation.

EU-importører skal i øjeblikket rapportere detaljerede oplysninger til Europa-Kommissionen hvert kvartal om udledninger fra de befæstelseselementer, der er importeret i det pågældende kvartal. De data, de skal rapportere, omfatter data vedrørende fremstillingen af selve befæstelseselementet og fremstillingen af de materialer, der anvendes til at fremstille befæstelsen.

Hvad skal du gøre?

Fra og med 3. kvartal i år 2024: I denne "Overgangsfase", skal alle importører af varer til Den Europæiske Union (EU), der falder ind under CBAM-reguleringen, levere en "rapport om detaljerede oplysninger" om de berørte varer. Denne rapport skal indsendes kvartalsvis.

De relevante data (mængde af importerede befæstelseselementer pr. tarifnummer og pr. leverandør, direkte og indirekte udledninger i tons CO2 pr. ton varer pr. tarifnummer pr. leverandør) skal bestemmes og leveres af virksomheden, der fremstiller befæstelseselementerne udenfor EU ("installationsoperatør") og rapporteres til EU-importørerne, som de sælger disse produkter til (Bossard).

EFDA (European Fastener Distributor Association) har givet sine medlemmer, importørerne af befæstelseselementer i EU, en skabelon, som de kan bruge til at indhente de relevante data fra deres leverandører.

Installationsoperatører og andre leverandører skal indtaste de relevante data for hvert kvartal af et år i skabelonen og indsende rapporten til den importerende enhed (Bossard).
Skabelonen indeholder vejledning, der hjælper installationsoperatørerne og andre leverandører med at indtaste dataene korrekt i skabelonen.

  • Overgangsfase (2023–2025): CBAM gælder for import af visse varer (f.eks. jern, stål og befæstelseselementer) med produktion med stor CO2-udledning. Fra 3. kvartal 2024 kræves en kvartalsrapport med detaljerede emissionsberegninger.

CBAM endelig ordning (fra 2026)

  • EU-importører af varer dækket af CBAM vil registrere sig hos nationale myndigheder, hvor de også kan købe CBAM-certifikater. Prisen på certifikaterne vil blive beregnet afhængigt af den ugentlige gennemsnitlige auktionspris for EU ETS-kvoter udtrykt i €/ton CO2 udledt.
  • EU-importører vil deklarere de emissioner, der er indlejret i deres import, og aflevere det tilsvarende antal certifikater hvert år.
  • Hvis importører kan bevise, at en kulstofpris allerede er blevet betalt under produktionen af de importerede varer, kan det tilsvarende beløb trækkes fra.

Hvor får jeg support?

EFDA, den europæiske distributørforening for befæstelse, har udarbejdet en retningslinje og skabelon til dataanskaffelsesformularen for befæstelsesleverandører. Dette dokument indeholder alle vigtige oplysninger og detaljer, der er relevante for færdiggørelsen af udledningsrapporten.

Hvordan skal jeg beregne udledningerne?

CBAM | Emission calculation General information

Følg venligst den detaljerede vejledning i EFDA-guiden.

Du kan også se vores korte videoguide om EFDA-skabelonen generelt, og hvordan man indtaster allerede beregnede data.

Overlay
Generel information om EFDA og hvordan man indtaster allerede beregnede data.

Hvordan beregner jeg data ved hjælp af EFDA-skabelonen?

CBAM | Emission calculation

Følg venligst den detaljerede vejledning i EFDA-guiden.

Du kan også se vores korte videoguide om, hvordan man beregner data ved hjælp af EFDA-skabelonen.

Overlay
Sådan beregnes data ved hjælp af EFDA-skabelonen.

Hvordan skal jeg rapportere?

Rapportering af nødvendige data vil være mulig via Bossards Supplier Portal, enten ved direkte indtastning eller ved at uploade den udfyldte EFDA-skabelon.

Bossard er ved at oprette dette system og vil snart informere leverandørerne med yderligere information.

Hvad er EFDA-skabelonen for leverandører?

EFDA har givet sine medlemmer, importørerne af befæstelse i EU, en skabelon, som de kan bruge til at indhente de relevante data fra deres leverandører. Skabelonen er en forenklet version af EU-kommunikationsskabelonens sidste ark, "Summary Communication." Den indeholder en vejledning, der hjælper installationsoperatører og andre leverandører med at indtaste dataene korrekt i skabelonen.

Hvad hvis jeg leverer forskellige varer til Bossard under samme 8-cifrede CN-kode?

Hvis du sælger til Bossard forskellige varer under samme 8-cifrede CN-kode (forskellige størrelser, belægninger osv.), så rapporter dem under den ene CN-kode med gennemsnitlige tal indtil videre. Årsagen til dette er, at vi hos Bossard, sammen med andre virksomheder i EFDA, har besluttet at tage en enklere tilgang for at gøre tingene lettere for alle parter. Dette vil dog ændre sig i 2026, når differentiering mellem de samme CN-koder vil være ønskelig og vil være en stor kundefordel i fremtiden.

Hvordan vil de ønskede data se ud i fremtiden (fra 2026)?

Fra 2026 vil leverandørdata blive indsamlet årligt. Derudover vil EU-importører (Bossard) skulle købe CBAM-certifikater baseret på rapporterede udledninger, hvilket gør det fordelagtigt at skelne mellem produkter (f.eks. forskellige slags maskinbearbejdning, overfladebelægninger/coatings, med/uden varmebehandling) med de samme CN-koder. Denne differentiering bør resultere i lavere udledninger og udgøre en betydelig kundefordel.

Hvad hvis jeg ikke gør noget?

CBAM er EU-lovgivning og er obligatorisk for alle EU-importører af berørte varer. Manglende overholdelse vil medføre juridiske og økonomiske konsekvenser for EU-importører (Bossard). Dette betyder, at hvis leverandører ikke er i stand til at levere de ønskede data, er der en mulighed for, at fremtidige forretninger vil blive afsluttet.

Vigtige Links