24. august 2026

Oliver Heer sætter kursen mod Atlanten – og Bossard sejler med

Den 1. september 2026 starter The Ocean Race Atlantic i New York. Bossard-logoet på sejl og skrog på "Embrace the Challenge" vil følge den schweiziske skipper Oliver Heer og hans internationale team på deres 3.000+ sømil lange rejse til Lorient, Frankrig.

Oliver Heers raceryacht sejler på havet.

  

  

Båden og besætningen

Oliver Heer , der har gennemført Vendée Globe, skifter nu fra soloeventyr til holdsejlads i forbindelse med The Ocean Race Atlantic. Ombord på »Embrace the Challenge« er en erfaren international besætning, der blandt andet tæller den olympiske sejler Marie Riou , offshore-veteranen Liz Wardley, præstationsanalytikeren Lincoln Dews og den medrejsende reporter Patrick Condy.

  

Løbet: The Ocean Race Atlantic

The Ocean Race Atlantic 2026 er et transatlantisk kapløb for IMOCA-klassen med foils. De 18 meter lange offshore-kapsejladsbåde er udstyret med sidevinger – også kaldet foils – der løfter båden delvist op af vandet ved høje hastigheder. Dette mindsker modstanden, hvilket gør bådene hurtigere og lader dem nærmest flyve over bølgerne.

Seks hold i verdensklasse skal dyste, herunder navne som Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich og Kojiro Shiraishi – omkring 30 sejlere og journalister fra mere end ti nationer.

Det, der gør dette kapløb særligt, er, at det er det første offshore-kapløb med gennemgående blandede besætninger. Reglerne kræver to kvinder og to mænd om bord samt en medrejsende reporter og mindst to nationaliteter pr. hold – et stærkt signal om diversitet i elitesporten.

News | Oliver Heer Ocean Racing OHOR | Message The Ocean Race Atlantic

YouTube-samtykke påkrævet

Denne video er hostet af YouTube og kræver, at Marketing Cookies accepteres. Acceptér venligst Marketing Cookies for at se indholdet.

Ruten: New York – Lorient

For første gang i løbets 50-årige historie vil løbet bestå af en enkelt etape – uden mellemlandinger. Den 1. september 2026 sætter holdene sejl fra New York og sætter kursen mod Europa. Den legendariske transatlantiske rute er kendt for konstant at slå havrekorder. Sejlerne står over for ca. 3.200 sømil på tværs af Nordatlanten; på grund af efterårets lavtrykssystemer og Azorerhøjtrykket vil den faktiske afstand sandsynligvis ligge tættere på 3.200 til 3.500 sømil. Især de første 48 timer efter starten betragtes som et afgørende vindue for at komme godt fra start med hensyn til vejrforholdene.

De første IMOCA-både forventes at ankomme til Lorient La Base – »havsejladsens hovedstad« – omkring den 9. september.

  

Vær med live!

Følg Oliver Heer og hans team på tæt hold, og kryds fingre for dem, mens vores Bossard-logo suser hen over Atlanterhavet. Du kan finde løbsarrangørens live-ticker her: