Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
Bukning som metode til fremstilling af specialemner er en af de mest almindelige former for spånløs bearbejdning.

Bukning som metode til fremstilling af specialemner er en af de mest almindelige former for spånløs bearbejdning.
Bukning udføres oftest ved hjælp af bukkemaskiner, enten manuelt eller automatisk. Alt efter hvor store emner, der er tale om, hvilket materiale der skal bukkes, og hvordan emnerne skal formes, så kan bukningen være en enkel proces eller mere kompleks og kræve særlig ekspertise og maskineri.
Hvad kan bearbejdes ved bukning? Overordnet set kan plader, rør, bånd, tråd og stænger i metal og plast bukkes. Læs mere om metoder og materialer for bukning længere ned på siden.

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bossard har specialiseret sig i at source og levere serier af mindre bukkede emner med varierende grader af kompleksitet, såsom specialfremstillede beslag og profiler.
Bukning er en effektiv metode til at formgive mindre emner, f.eks. stansede emner. Bukningen kan udføres som en selvstændig proces eller som led i en automatiseret proces, hvor flere bearbejdninger udføres i forlængelse af hinanden i et bearbejdningscenter.
Moderne bearbejdningscentre er i stand til at udføre flere bearbejdninger i løbet af samme proces. Derfor vil man også typisk udføre bukninger som led i stanseprocessen, når man f.eks. skal have produceret specialbeslag, små kabinetter eller profiler. Dette gør både processen mere effektiv og økonomisk fordelagtig, da man eliminerer fordyrende led.
Mindre bukkede emner kan fremstilles efter dine specifikationer i et væld af forskellige udformninger og i de fleste former for bearbejdelige metaller.
Bukkede emner anvendes bredt på tværs af industrier - i alt fra flyindustrien til byggebranchen og i produktionen af forbrugervarer. Bland eksemplerne på produkter, der kan fremstilles/bearbejdes ved hjælp af bukning er:

”CNC” står for ”computer numerical control”. CNC-bukkemaskiner er altså computerstyrede maskiner, og teknologien er integreret i en stor del af nutidige presse- og bukkemaskiner. CNC-bukkemaskinen får informationer om emnets udformning fra en fil, f.eks. en 3D-tegning, og forprogrammeres ved hjælp af en computer iht. denne.
Mindre emner kan med fordel serieproduceres på en højeffektiv måde med CNC-styring. Bukkemetoder som kantbukning kan udføres med stor præcision og effektivitet ved hjælp af CNC-teknologien.
Bukning kan anvendes til bearbejdning af de fleste metaller, f.eks.:
Bukning kan desuden udføres ifm. rør og stænger i plast og ifm. visse pladematerialer i plast i kold og varm tilstand.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.
Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.
Der findes mange leverandører af bukkede emner på markedet, både lokalt og globalt, og det kan være en udfordring at finde den helt rigtige. Målet er at finde de rette kompetencer og den rette kvalitet til den bedste pris.
Med Bossard som samarbejdspartner får du fordelen af at have en lokal rådgiver med et globalt forsyningsnetværk. Du leverer blot tegningsmaterialet, og vi finder en leverandør, der kan udføre opgaven. Fordelene for dig er bl.a.:

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.