Bearbejdede emner

CNC-fræsning af emner i aluminium

Med CNC-fræsning kan man fremstille specialemner i aluminium med stor effektivitet og præcision.

CNC-fræsning af metalemner

Aluminium er et metal, der egner sig godt til bearbejdning ved CNC-fræsning. Aluminium er et letmetal med god skærbarhed og god ledningsevne for elektricitet og varme. Ud over jern, er det det mest anvendte metal i verden.

Fræsede emner i aluminium er lette, stærke og har god korrosionsbestandighed. Aluminium anvendes ofte til CNC-fræsning af maskinkomponenter og andre komponenter, hvor vægt er en vigtig faktor. Fræsede emner i aluminium er bredt anvendt i transportsektoren, f.eks. som komponenter til biler, fly, toge og både, hvor det samlede produkt skal være så let som muligt.

Her på siden kan du læse om CNC-fræsning, om aluminium og dets egenskaber samt om fræseprocessen.

Ralf Holgersen Bossard specialist i bearbejdede emner

Få et tilbud på dine bearbejdede emner

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.

CNC-fræsning er en effektiv og præcis proces

Hvad er CNC-fræsning? CNC-fræsning er en bearbejdningsmetode, hvor fræserens bevægelser er styret af et computerprogram. Forkortelsen ”CNC” står for ”computer numerical control”. CNC-teknologien har længe været anvendt til bearbejdning af specialemner, herunder også til processer som drejning og stansning, og er nu integreret i langt de fleste moderne fræsemaskiner og bearbejdningscentre.

CNC fræsning af emne i alu

Ved CNC-fræsning indlæses der en tegningsfil, f.eks. en CAD- eller CAM-fil, i computerprogrammet, som omsættes til informationer, der anvendes til at styre fræsemaskinens bevægelser. Fræsningen af alu-emnet sker herefter langt hen ad vejen automatisk.

Ved CNC-fræsning opnår man meget præcise alu-emner og risikoen for operatørfejl reduceres, da store dele af processen er fuldautomatiseret. Selve fræseprocessen udføres desuden ved høj hastighed. CNC-fræsning kan derfor med økonomisk fordel anvendes til alt fra små serier og prototyper og til større serier.

Sådan foregår fræsningen

CNC-fræsning er en spåntagende bearbejdningsproces. Det betyder, at der tages dele (spåner) af aluminiumsemnet, indtil det har den ønskede form.

CNC fræsning værktøj

Ved fræsning anvendes der et fræseværktøj – et værktøj med flere skær, der roteres ved høj hastighed. I modsætning til drejning, hvor det er emnet, der roterer, er det altså værktøjet, der står for den roterende bevægelse ved fræsning. Fræseværktøjet kan have skær for enden af værktøjet, og/eller på ydersiden af værktøjet. De forskellige fræseværktøjer anvendes til forskellige bearbejdningsmetoder inden for fræsning.

Ved planfræsning anvender man f.eks. et fræseværktøj med skær på ydersiden af værktøjet. Her fræser man i en sidelæns bevægelse for at opnå en plan flade. Ved hjørnefræsning anvender man et værktøj, der har skær både på ydersiden og for enden af værktøjet, så man kan fræse to flader på samme tid.

Aluminium og aluminiumslegeringer

Aluminium er et uædelt metal, der har gode ledende evner for varme og elektricitet. Den vigtigste egenskab for aluminium i denne forbindelse er dog, at det er et letmetal. Metallets lethed gør det velegnet til fræsning af emner til applikationer, der skal være så lette som muligt.

En anden fordel ved aluminium er, at alu og alulegeringer ikke bliver skøre ved lave temperaturer, som mange typer stål gør. Derfor er aluminium velegnet til emner, som skal kunne tåle lave temperaturer.

Rent aluminium i uglødet tilstand har ikke særligt stor trækstyrke og er heller ikke nær så stift som stål. Ved at legere aluminium med andre elementer kan man øge styrken. Alt efter legeringsmaterialet, man tilsætter, kan man:


  • Øge styrken
  • Lette spåntagningen
  • Forbedre korrosionsbestandigheden
  • Forfine kornene
  • Sænke smeltepunktet
  • Øge varmebestandigheden


Aluminium og aluminiumslegeringer er lette at bearbejde med skærende værktøjer, og på grund af metallets mekaniske egenskaber kan aluminium fræses ved større skærehastighed end f.eks. stål. Visse legeringer resulterer i kortere spåner end andre, hvilket er en fordel ved spåntagning, da lange spåner kan vikle sig ind i- eller sætte sig fast på det skærende værktøj eller emnet.

download white paper om global sourcing

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.

Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.

Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.

Overlay
preview af special parts guide

Er CNC-fræsede emner i alu korrosionsbestandige?

Fræsede emner i aluminium har en naturlig korrosionsbestandighed, der øger metallets velegnethed i mange sammenhænge.

Selvom metallet går let i kemisk forbindelse med andre stoffer, dannes der en beskyttende hinde på ydersiden af emnet, når det kommer i kontakt med ilt. Hinden er tæt og fastsiddende og yder stor korrosionsbeskyttelse.

Da aluminium er modstandsdygtig overfor mange korroderende elementer anvendes komponenter i aluminium ofte også i fødevareindustrien.

Korrosion ved aluminium opstår typisk i form af galvanisk korrosion, som opstår, når aluminium kommer i kontakt med et mere ædelt metal, f.eks. kobber og zink. Der kan også opstå grubetæring, som er en æstetisk beskadigelse af overfladen på aluminiumselementer, hvis elementet ofte er i kontakt med væske og salte. Til maritime miljøer anbefales desuden en særlig legering, der har øget søvandsbestandighed.


Få et tilbud på CNC-fræsning af emner i alu

Skal du have fremstillet fræseemner i aluminium? Hos Bossard hjælper vi dig med at source dine emner hos leverandører i vores omfattende leverandørnetværk i Asien og Østeuropa. Vi har mange års erfaring med sourcing af både enkle og komplicerede komponenter på det globale marked og kan føre dig sikkert i havn med dine fræsede aluminiumsemner.

Med Bossard som samarbejdspartner får du fordelene af fordelagtige priser på det globale marked kombineret med trygheden ved en lokal leverandør. Blandt fordelene for dig er:

  • Valg af producent: Du behøver ikke selv finde den optimale producent, der kan levere den rette kvalitet til den rette tid. Den del står vi for.
  • Kvalitetssikring: Vi har et avanceret testcenter i Hvidovre, hvor vi kan udføre alle relevante tests og kontroller.
  • Levering og lagerbinding: Vi kan lagerbinde varerne lokalt i Hvidovre på vores 6500 kvm store lager. Du kan bestille og betale for aluminiumsemnerne, når du skal bruge dem.

Overlay
To personer går gennem produktionshallen, kvinden holder en tablet i hånden, manden peger på en mobil vogn udstyret med SmartLabel Cloud beholdere.


bossard denmark

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.