Bossard leverer låsemøtrikker af enhver type til den danske industri. Som en af Danmarks største leverandører af befæstelse med over 200.000 varer på lager i Hvidovre er vi en stærk samarbejdspartner for din virksomhed.
Løsdrejning af skruer, møtrikker og bolte er en udfordring på tværs af industrier, og låsemøtrikker er udviklet specifikt for at imødekomme denne udfordring. Låsemøtrikker — også kaldet sikringsmøtrikker — er en kategori af møtrikker, der skaber en låsende effekt, f.eks. ved hjælp af en integreret polyamidring, en fortandet flange eller ved deformation af gevindet under montagen.
Låsemøtrikker øger sikkerheden i samlingen, hjælper til at bevare klemkraften og reducerer risikoen for løsdrejning over tid.
Friktion hindrer løsdrejning – det er det vigtigste faktum, man skal have for øje, når det kommer til sikring af skruer, bolte og møtrikker. Jo større friktion, desto mindre risiko er der for, at møtrikken drejer sig løs.
Skruer og møtrikker, der anvendes til samlinger i f.eks. transportmidler eller maskiner, udsættes for vibrationer og dynamiske belastninger, og er de løsnet bare en lille smule, vil de fortsætte med at løsne sig over tid og til sidst falde af. For at sikre at skruer og møtrikker ikke drejer sig løse, må man øge friktionen.
Friktion kan opstå to steder i en boltesamling: i gevindet og i bærearealet/kontaktfladen.
Låsemøtrikker er møtrikker, der er udviklet til at øge friktionen i enten gevindet eller bærearealet. Der findes mange varianter med forskellige låsende effekter – nogle af de mest populære kan du læse om her.
Låsemøtrik med flange
Flangemøtrikker er sekskantede møtrikker med en krave (flange). Flangen giver møtrikken en større kontaktflade, og det giver en bedre trykfordeling i samlingen, hvilket minimerer risikoen for at den sætter sig.
En yderligere fordel ved flangemøtrikker er, at flangen også forhindrer møtrikken i at indlejre sig i det underliggende materiale og gøre skade på det.
Flangemøtrikker har typisk en plan underside, men der findes varianter med ribbede eller fortandede undersider, som øger friktionen yderligere. Dem kan du læse om her på siden i sektionen ”Flangemøtrikker med ribber og tænder”.
Låsemøtrikker med polyamidring
Låsemøtrikker med polyamidring er en populær og udbredt sikringsmøtrik, der anvendes bredt og i mange forskellige sammenhænge. Denne type låsemøtrik har en ring af polyamid integreret indvendigt i møtrikken mod møtrikkens top, og den låsende effekt skabes derfor kun i toppen af møtrikken.
Polyamid er et syntetisk materiale, der også kaldes nylon. Det er følsomt overfor varme og bliver blødt ved temperaturer over 120 grader celsius. Derfor bør skruen under montagen ikke skrues så hurtigt i, at der opstår varme, og denne type låsemøtrik egner sig heller ikke til samlinger i miljøer med høje temperaturer.
Derudover kan polyamidringen også slides ved mange montager og demontager, så den egner sig bedst til sammenhænge, hvor dette ikke er nødvendigt.
Låsemøtrikker med konisk fjederskive
Denne form for låsemøtrik har en integreret skive med låsende effekt. Den koniske fjederskive er ikke helt flad som en standard spændskive. Den buer let opad mod midten af skiven.
Fjederskiver er lavet af fjederstål, som er en særlig stållegering, der har evnen til at vende tilbage til dens oprindelige form uden deformering efter pres, bøjning eller vridning. Denne fjedrende effekt kompenserer for et evt. tab af klemkraft i samlingen efter montagen og sikrer friktionen, der skal til, for at modvirke løsdrejning.
”Klemte” helmetalliske møtrikker
Ovale møtrikker og møtrikker med prespunkter er møtrikker, hvor gevindet er deformeret en smule ift. normale møtrikker. Ved denne form for låsemøtrikker øges friktionen i gevindet frem for ved bærearealet.
Den ovale møtrik har, som navnet antyder, en lettere oval form.
Møtrikker med prespunkter har typisk 3 deformerede punkter mod møtrikkens top, der skaber større friktion og hindrer løsdrejning.
Låsemøtrikker med tandskive
I udvalget af låsemøtrikker med skive findes møtrikker med integreret tandskive. Tandskiven har en forankrende effekt i og med, at tænderne griber ind i det underliggende materiale.
Møtrikken har en god låsende effekt mod rotationel løsdrejning. En låsemøtrik med tandskive kan dog ikke løsnes og strammes igen, da tænderne deformeres under montagen.
Låsemøtrikker med tandskive anvendes også til elektriske forbindelser, da de kan bryde igennem overfladebehandlinger og -belægninger og skabe kontakt.
Flangemøtrikker med ribber eller tænder
Tænde og ribber på en flangemøtrik øger friktionen i bærearealet, og disse typer møtrikker har derfor en bedre modvirkende effekt mod løsdrejning end standard flangemøtrikker.
Flangemøtrikker med tænder har en fortandet kontaktflade – der sidder altså små spidse tænder på undersiden af møtrikken. Dette udgør en meget god låseanordning, men den er kun effektiv når møtrikken er tilstrækkeligt hård, og når overfladen på arbejdsstykket er blød nok, til at tænderne kan trænge ned i den.
Møtrikken skader desuden overfladen på den fastspændte del, hvilket man skal have for øje, når man vælger denne løsning.
Flangemøtrikker med ribber penetrerer overfladen ligesom spærretænder, men de kan løsnes uden at beskadige overfladen. Ribberne er hårdere end tænderne, og møtrikken skal spændes mere end dens modpart med tænder.
Låsemøtrik med slids
En helmetallisk låsemøtrik med slids bliver har en låsende effekt i gevindet og ikke bærearealet. Den mest anvendte låsemøtrik af denne type har en slids i siden der presses sammen. Under montagen åbnes slidsen elastisk og deformerer gevindet, hvilket låser møtrikken.
En helmetallisk låsemøtrik med slids kan dog kun bruges en gang, da gevindet på møtrikken/skruen som sagt deformeres under montagen. Møtrikken kan i øvrigt i samme forbindelse ødelægge overfladebehandlingen på bolten.
Kronemøtrikker
En kronemøtrik – også kaldet en "castle nut" på engelsk – har et invendigt gevind med slidser udskåret i gevindet hele vejen rundt.
I modsætning til andre låsemøtrikker, kræver kronemøtrikken lidt forarbejde og ekstra dele for at kunne monteres.
Selve montagen af møtrikken er dog forholdsvis simpel. Kronemøtrikken skrues på en bolt, hvor der er på forhånd er boret et hul tværs gennem gevindet. Når møtrikken er monteret, føres en split gennem slidserne i møtrikken og også gennem hullet i bolten. Det er splitten, der forhindrer løsdrejning over tid.
Denne type møtrik er et godt valg, hvis man gerne vil være i stand til at fjerne møtrikken med lethed uden at miste den låsende effekt ved remontage.
Bossards egen låsemøtrik - ecosyn® SEF
Bossards egen serie af innovative befæstelseselementer inkluderer den multifunktionelle møtrik, ecosyn® SEF.
ecosyn® SEF har en selvlåsende møtrik med Spiralock®-gevind og en integreret konisk fjederskive, samt en skive med en stor kontaktflade. Skiven beskytter både underlaget mod skade ved montage, men den muliggør også montage i langhuller.
Møtrikker med Spiralock®-gevind har en bevist god låsende effekt ved vibrationer, og fordelen ved denne teknologi er også, at man kan montere og demontere møtrikken mange gange, uden at hverken møtrik eller skrue tager skade.
ecosyn® SEF er udviklet til strømledende skrueforbindelser (især til højspænding), f.eks. i elektriske køretøjer, transformere og batterier. Men dens mange egenskaber gør den også brugbar i et væld af andre sammenhænge.
Låsemøtrikker øger friktionen i samlingen med henblik på at sikre samlingen mod løsdrejning. Friktionen øges enten i gevindet mellem bolt/skrue og møtrik eller i kontaktfladen mellem møtrik og arbejdsstykke. Hvordan friktionen øges afhænger, af den valgte låsemøtrik.
Kan man genbruge låsemøtrikker?
Det afhænger overordnet set af låsemøtrikken. En del låsemøtrikker deformeres ved montagen. En låsemøtrik med polyamidring kan løsnes og strammes forholdsvis få gange, før den slides og mister sin sikringseffekt. Møtrikker med tandskive kan kun anvendes en enkelt gang, da tænderne deformeres under montagen, og det samme er tilfældet ved en låsemøtrik med slids, da selve gevindet på møtrikken deformeres under montagen. En kronemøtrik, som monteres ved hjælp af en split, kan let fjernes og monteres igen uden at miste den låsende effekt.
Kan man få en lukket låsemøtrik?
Ja, man kan få en topmøtrik med et lukket, afrundet hoved med en integreret polyamidring med låsende effekt. Du kan finde den her.
Hvornår er det nødvendigt med en låsemøtrik?
En låsemøtrik er et godt valg, når applikationen udsættes for dynamiske belastninger og vibrationer. Her er der risiko for at møtrikker drejer sig løse over tid på grund af de eksterne påvirkninger, og især når der er tale om sikkerhedskritiske applikationer, f.eks. i konstruktionen af køretøjer, er det vigtigt at sikre samlingen mod løsdrejning.
Hvornår vælger man en helmetallisk låsemøtrik frem for en med nylonring?
Der kan være flere grunde til at vælge en helmetallisk låsemøtrik frem for en låsemøtrik med en nylonring. Denne type låsemøtrik er et meget populært produkt, men låsemøtrikker med nylonring bør f.eks. ikke anvendes i miljøer, hvor møtrikken udsættes for temperaturer over 120 °C. Her vil nylonringen blive blød og ikke længere fungere effektivt, og i sådanne tilfælde vil en helmetallisk låsemøtrik være et godt alternativ. En låsemøtrik med nylonring kan også være en mindre god løsning i miljøer med specifikke kemiske påvirkninger og i tilfælde, hvor møtrikken skal monteres og demonteres hyppigt.
Råd og vejledning om løsdrejning
Hos Bossard har vi stor viden om- og erfaring med løsdrejning, og hvordan man forhindrer det. Har du udfordringer med, at skruer og bolte i dit produkt drejer sig løse, så kan du få råd og vejledning her.
Vores ingeniører er eksperter i befæstelsesteknologi og vejleder gennem servicen Expert Design vores kunder i det optimale valg af skruer, bolte og møtrikker til deres produkter.
Vil du være klogere på løsdrejning, og hvordan du kan forhindre det, så hent vores gratis white paper, eller gør brug af vores engineering services og få specifik råd og vejledning om din problemstilling.
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.