Bossard er din pålidelige leverandør af popnitter/blindnitter af høj kvalitet til fornuftige priser. Vi har Danmarks bredeste produktsortiment og leverer både standardvarer og specialfremstillede varer til industri- eller produktionsvirksomheder.
I vores e-shop finder du et bredt udvalg af standard popnitter, blindnittemøtrikker, massive nitter, hulnitter og nitteværktøj – ud over vores øvrige sortiment af over 200.000 befæstelsesprodukter.
Køb popnitter i vores e-shop
Hvad er forskellen på blindnitter og popnitter?
Betegnelserne ”blindnitter” og ”popnitter” dækker over stort set samme produkt. ”Popnitter” får sit navn fra produktbrandet POP®, som er blindnitter produceret af Stanley Engineered Fastening.
Popnitter er efterhånden blevet en udbredt og almindelig betegnelse for blindnitter.
Hos Bossard forhandler vi både blindnitter fra POP® og fra andre brands som FASTEKS® og Avdel®.
Hvad bruger man popnitter til?
Popnitter bruges i mange forskellige sammenhænge og til tusindvis af forskellige produkter verden over.
Det smarte ved popnitter er, at de kan monteres fra kun den ene side af elementet. Det er f.eks. nyttigt, når man skal sammenføje dele med hulrum eller montere komponenter på større produkter/elementer, der ikke bare sådan lige kan vendes og drejes, eks. biler, hårde hvidevarer, solcelleanlæg og lignende.
Popnitter anvendes dog kun til permanente samlinger, da man ikke uden videre kan skille delene ad igen uden at ødelægge nitten, i modsætningen til f.eks. boltesamlinger.
Popnitter er særligt velegnede til letvægtsdesigns, og en yderligere fordel er, at man ikke skal anvende intens varme under montagen, som man f.eks. skal ved svejsning. Derfor er popnitter også et godt valg til produkter med dele, der kan tage skade, brænde eller smelte ved høj varme, som træ, kunststof, plast o.l.
De forskellige slags blindnitter/popnitter
Popnitter består af en nitte med en krave og en nittedorn (en metalstang), der går igennem nitten. Selve nitten omgiver nittedornen som et hylster, og det er denne del, der er prominent, når nitten er monteret. Disse egenskaber er fælles for alle popnitter.
Men udover det kan popnitter variere i udformning, udseende og materiale. Disse egenskaber har betydning for nittens visuelle udtryk, men også for nittens styrke, holdbarhed og korrosionsbestandighed.
Popnitter med åben eller lukket ende
En blindnitte kan enten have en åben eller en lukket ende. Men hvad betyder det?
En nittedorn i en popnitte har et lille hoved mod den ende, der føres ind i monteringshullet. Og denne ende kan enten være åben eller lukket. Ved nitter med åben ende stikker nittedornens hoved en smule ud efter montagen. Ved en lukket ende er nittedornens hoved skjult.
Hvornår bruger man popnitter med lukket ende? Popnitter med åben ende er standard, men i nogle tilfælde kan man have brug for at skjule eller dække hovedet, eks. hvis man vil beskytte det mod væske, gasser eller andre ydre påvirkninger.
Rustfri popnitter
Hos Bossard leverer vi popnitter, hvor både nitte og nittedorn er fremstillet i rustfrit stål, eller hvor nitten er i aluminium, monel eller kobber med en nittedorn af rustfrit stål.
Popnitterne i rustfrit stål har enten korrosionsklassen A2, A4 eller C1.
Popnitter i rustfrit stål A2 er rustfaste, meget holdbare og egner sig til udendørs brug, men ikke til sammenhænge, hvor de kommer i kontakt med syre fra f.eks. syreholdige træsorter eller fødevarer. De egner sig heller ikke til aggressive miljøer – f.eks. konstruktioner nær havvand.
Popnitter i rustfrit stål A4 er derimod både rustfaste og syrefaste og er velegnede til aggressive miljøer. C1 er den laveste korrosionsklasse af de tre og egner sig primært til ikke-aggressive miljøer og til indendørs brug.
Popnittesæt
POP® tilbyder et sæt/sortiment af blindnitter med tilhørende nittetang i to varianter. Popnittesættet er særligt brugbart, når man har et behov for et begrænset antal nitter i forskellige størrelser og udformninger – f.eks til reparationer på stedet.
Popnittesættet fås i to varianter – Type A og Type C - og inkluderer et sortiment af 600 blindnitter fordelt på 6 størrelser.
Køb sortimentskasser her.
Hvordan monterer man popnitter?
Sådan er proceduren, når man monterer popnitter:
- Nitten placeres i monteringshullet.
- Mundstykket på nitteværktøjet føres ned over nittedornen, indtil den når kraven.
- Nitteværtøjet griber fat i nittedornen og dornen hives tilbage. Samtidig deformeres nittens hylster på den anden side og former det sekundære hoved.
- Til sidst knækker den overskydende del af nittedornen af ved et svagt punkt på metalstangen, og nitteværktøjet frigiver den.
Nitten monteres altså ved hjælp af et nitteværktøj og nittens sekundære hoved, der holder nitten fast på produktets modsatte side, formes ved montagen.
Værktøj til popnitter
Nittetang
Popnitter kan monteres ved håndkraft med en nittetang. En nittetang fås i flere forskellige udformninger, der er tilpasset arbejdsgangen og blindnittetypen – fra helt små nittetænger til større nittetænger med opsamler til stifter/nittedorne. En nittetang er et godt værktøj, hvis du skal montere et begrænset antal nitter, og når du skal udføre reparationer i felten.
Hydro-pneumatisk nitteværktøj
Et hydro-pneumatisk nitteværktøj anvender trykluft til montagen af popnitter. Værktøjet gør det muligt at montere nitter med høj hastighed og er derfor ideelt til serieproduktion og produktionslinjer i industrien. Et hydro-pneumatisk nitteværktøj har desuden typisk en stiftopsamler, der gør det nemt at holde arbejdsområdet ryddeligt og frit for afknækkede nittedorne fra popnitterne.
Batteridrevet nitteværktøj
Med et batteridrevet nitteværktøj kan du også montere nitter med høj hastighed, men du slipper for at skulle tage hensyn til ledninger til trykluft og el. Det batteridrevne nitteværktøj er især et godt valg, når der er brug for høj mobilitet i montageprocessen, eks. hvis man skal montere nitter ude i felten, eller hvis man har brug for at kunne bevæge sig frit omkring applikationen/konstruktionen.
Rådgivning om befæstelse
Er popnitter den optimale løsning til dit produkt? At vælge den helt rigtige form for befæstelse kan både spare dig tid og penge i det lange løb.
Med vores rådgivningsservice Expert Design kan du få råd og vejledning om befæstelsesløsninger allerede i designfasen. Vores ingeniører er eksperter i befæstelse og kan rådgive dig om løsninger, der bl.a.:
- Reducerer totalomkostninger for produktet
- Reducerer produktionsomkostninger og gør montageprocesserne hurtigere
- Sikrer, at befæstelsen lever op til de nødvendige kvalitets- og sikkerhedskrav for produktet.
Hvem er vi?
Bossard Denmark A/S
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.
Læs mere her