Sortiment

Maskinskruer

Maskinskruer er en kategori af små skruer med metrisk gevind, der anvendes i et væld af forskellige produkter.

Hos Bossard finder du et stort udvalg af maskinskruer, heribland undersænkede maskinskruer, panhoved maskinskruer, linsehoved maskinskruer og meget mere. Vores standardsortiment inkluderer over 200.000 skruer, bolte og møtrikker.

Her på siden kan du læse mere om maskinskruer, deres udformning og anvendelse.



Køb maskinskruer online i E-shoppen

Hvad er maskinskruer?

Ordet ”maskinskrue” kommer fra den engelske betegnelse ”machine screws” og er en ikke standardiseret betegnelse for en kategori af skruer med metrisk gevind op til M10. Oftest fås maskinskruer med en gevindstørrelse på mellem M2.5 til M6.

I modsætning til skruer til direkte montage i træ eller skruer med borespids mv., har maskinskruer et lige gevind og en stump, flad ende.

Maskinskruer har typisk en af fire hovedtyper:



  • Cylinderhoved
  • Panhoved
  • Undersænket hoved
  • Linsehoved



Maskinskruer fås primært i stål og rustfrit stål i forskellige styrkeklasser, men også i ikke-jernholdige materialer som messing eller polyamid. Læs mere om de forskellige materialer længere nede på siden.



Hvad anvender man maskinskruer til?

Som navnet antyder, anvendes maskinskruer til samlinger i maskiner af enhver art. Derudover anvendes de i stort set alle former for forbrugervarer, f.eks.:



  • Elektronik
  • Køkkenmaskiner
  • Tv’er
  • Cykler
  • Bilmotorer
  • Stik og stikkontakter



Maskinskruer monteres i et tilsvarende gevind i arbejdsstykket eller ved hjælp af en møtrik.



Rustfri maskinskruer

Hos Bossard finder du et stort udvalg af rustfri maskinskruer i forskellige størrelser og udformninger.

Maskinskruer anvendes ofte i sammenhænge, hvor de kommer i kontakt med væske, eller hvor de skal kunne modstå vind og vejr. Et eksempel kunne være maskinskruer, der anvendes i cykler eller i maskiner til fødevareproduktion o.l. I sådanne tilfælde bør man vælge rustfri maskinskruer.

Stål er et jernholdigt materiale, og jern er følsomt overfor vind, vejr, fugt og lignende, som får det til at ruste og nedbrydes. For at modvirke dette tilsætter man visse elementer til stålet, som øger dets korrosionsbestandighed – bl.a. krom, nikkel og molybdæn.



Rustfri maskinskruer A2

Maskinskruer i rustfrit stål A2 har en god korrosionsbestandighed. Disse skruer kan anvendes udendørs og steder, hvor de kommer i kontakt med væske.

Men rustfri maskinskruer A2 bør ikke anvendes i særligt aggressive miljøer – f.eks. nær havvand. Maskinskruer A2 bør heller ikke anvendes i sammenhænge, hvor de kommer i kontakt med syre. Dette kunne være syre fra syreholdige træsorter eller syre fra fødevarer. A2 maskinskruer er nemlig ikke syrefaste.



Rustfri maskinskruer A4

Rustfri maskinskruer A4 har både en god korrosionsbestandighed, og de er syrefaste. Korrosionsbestandigheden er endnu bedre en maskinskruer A2, så A4 maskinskruer kan også anvendes i særligt aggressive miljøer, f.eks. nær havvand.

At rustfri maskinskruer A4 er rustfaste, betyder også, at de kan anvendes i sammenhænge, hvor de kommer i kontakt med syre. Det er derfor oplagt at vælge A4 skruer til samlinger i maskiner til fødevarehåndtering og -produktion eller i andre produkter, hvor de kommer i kontakt med syre.



Maskinskruer i messing

Bossard fører et bred udvalg af maskinskruer i messing. Messing er et ikke-jernholdigt metal med et ædelt udseende. Maskinskruer i messing har flere egenskaber, som kan gøre dem til et godt valg til samlinger i en række produkter.

Messing har et blankt, gyldent udseende, der tager sig godt ud i mange produktdesigns. Man vælger derfor ofte maskinskruer i messing på grund af deres udseende, hvis skruerne skal monteres synligt på produktet.

Derudover har messing en god elektrisk ledeevne. Maskinskruer i messing anvendes derfor også i sammenhænge, hvor dette er en fordel, f.eks. i elektronikprodukter.

Endelig har messing en god korrosionsbestandighed, i og med at det er et ikke-jernholdigt materiale. Maskinskruer i messing kan derfor anvendes udendørs, samt i produkter hvor de kommer i kontakt med væske og fugt.




Maskinskruer i plastik/polyamid

Hos Bossard finder du maskinskruer i plastik/polyamid i flere forskellige størrelser med de samme hovedformer som maskinskruer i stål som en fast del af vores standardsortiment. Polyamid er et syntetisk materiale, der også kaldes nylon.

Der er 3 fordele ved maskinskruer i polyamid: Polyamid er korrosionsbestandigt, da det er et ikke-jernholdigt materiale. Polyamid er desuden meget let og endelig er materialet elektrisk isolerende.

Maskinskruer i polyamid anvendes derfor ofte i fremstillingen af elektronik samt i andre produkter, hvor de beskrevne egenskaber giver en økonomisk eller praktisk fordel.


Jacob Lund Hansen

Få analyseret jeres befæstelsessortiment

Har du en anelse om, at din virksomhed kunne spare penge ved at strømline det befæstelsessortiment, I bruger i jeres produktion? Det er der en god sandsynlighed for.

Med Bossard Assortment Analysis får du hjælp fra vores ingeniører til at gennemføre en grundig sortimentsanalyse, der kan være første skridt på vejen til at eliminere unødvendige komponenter, få et standardiseret sortiment af skruer, bolte og møtrikker og opnå store besparelser.

Bossard Denmark

Hvem er vi?

Bossard Denmark A/S

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.

Læs mere her