Succeshistorier

At holde BMC-kunder sikre på vejen

Kvalitetscykler, alt fra børne- til racercykler, er BMC Switzerland's DNA. Tidligere befæstelseselementer opfyldte ikke kundernes krav. En ny bolt med indbygget sikkerhedsfunktion, udviklet af Bossard og BMC, forbedrer nu sikkerheden betydeligt.

Tre mænd iført røde og sorte trøjer med BMC-logo cykler sammen, hvilket fremhæver deres fælles passion for cykling.

Skruer: en overset komponent i cykelproduktion

BMC Switzerland er måske endnu ikke en af de store cykelproducenter. Men det er det, der gør BMC (Bicycle Manufacturing Company) stærk: De er en lille kundecentreret virksomhed med hovedkvarter i Grenchen, Schweiz, hvis mål er at bringe glæde til cyklister med cykler af høj kvalitet. BMC står for schweizisk kvalitet, hvilket virksomheden har demonstreret med stærke præstationer fra cykelholdet i Tour de France, og er blevet en verdenskendt cykelproducent.

Den høje efterspørgsel efter kvalitet og præcision er allerede tydelig, når udviklingschef Stefan Christ taler om de mange udfordringer ved at producere en cykel. "I interne og eksterne stresstests er det ofte skruerne, der ikke kan modstå den ekstreme belastning," forklarer han. Ikke fordi de er af dårlig kvalitet, men fordi dette vigtige element ofte får for lidt opmærksomhed.

Skruer er ofte de komponenter, der er en hård nød at knække for os. Uanset om det er skruer eller andre befæstelseselementer, er de kritiske punkter i cyklens struktur og kan i høj grad påvirke sikkerheden under kørsel.

Stefan Christ, BMC Development Manager

Æstetik og holdbarhed

Et andet fokus for den højteknologiske cykelproducent er design. En BMC-cykel skal skille sig ud fra mængden, selv uden farve og logoer. Dette krav udgør en anden udfordring for ingeniørerne, der søger efter den ideelle befæstelsesløsning. Typisk skal skruerne være sorte, så de matcher BMC's ensartede udseende og udtryk. Derudover skal hjulene modstå de strengeste krav i standardiserede stresstests med hensyn til vibration og korrosion. Først når den letteste skrue med det bedste forhold mellem omkostninger og ydeevne er fundet, vil løsningen være ideel.

ecosyn® grip skrue på hvid baggrund

Udvikling af en specialiseret bolt for optimal ydeevne

Til denne anvendelse har Bossard udviklet ecosyn® grip, en specialiseret bolt, der opfylder både kundespecifikke krav og standardreglerne i EN14766 for mountainbikes.

EN14766 består af et omfattende sæt sikkerhedsregler for cykler og de dertilhørende testmetoder for at sikre deres kvalitet og ydeevne. Standarden kræver, at styret og stammen skal kunne modstå 200.000 cyklusser under en stresstest, hvilket gør det til en streng test af de anvendte materialer og komponenter. Som svar herpå gennemførte Bossard en grundig analyse af det eksisterende design og forskellige tests for at evaluere de mekaniske egenskaber og adfærd under vibration.

Opfyldelse af de højeste industristandarder

ecosyn® grip opfylder cykelindustriens høje krav til kvalitet, præcision og sikkerhed. Denne bolt er et bevis på vores engagement i at levere pålidelige og højtydende produkter til industrien. BMC's interesse i ydeevnen af den nyudviklede bolt førte til en omfattende stresstest. I løbet af en måned blev bolten udsat for over 4.000.000 pedalomdrejninger under høje vibrationer og barske miljøforhold for at vurdere dens kvalitet og ydeevne.

Testet for forbedret sikkerhed og ydeevne

Resultaterne af testene var overvældende positive og bekræftede boltens høje kvalitet. For at sikre nøjagtigheden af resultaterne blev testene ikke kun udført i virksomhedens egne faciliteter, men også uafhængigt certificeret af SGS, et eksternt laboratorium.

Derudover blev boltens design yderligere forbedret ved at erstatte skiven med en bølget kant på bolthovedet, hvilket reducerer risikoen for tab. Denne designændring resulterede også i, at færre befæstelser og skiver var nødvendige under montageprocessen, hvilket øgede produktiviteten og reducerede materialomkostningerne. Vigtigst af alt giver den nye bolt et øget sikkerhedsniveau for cyklister, og dens design integreres problemfrit i det enkle, rene design af BMC-cyklen.

Største fordele ved ecosyn® grip

  • Høj modstandsdygtighed mod vibrationer
  • Høj træthedsstyrke
  • Optimeret montageproces
  • Besparelser på materialeomkostninger
  • Tildelt TAIPEI CYCLE Design & Innovation-prisen

Har du et projekt, hvor du har brug for designstøtte?