Risici
Tilbageværende risici
På trods af alle trufne forholdsregler skal man være opmærksom på tilbageværende risici. Nogle af disse potentielle, ikke åbenlyse farer, forklares i det følgende (listen er ikke endelig).
Befæstelseselementer ≥ 10.9 og indsatshærdede med en galvanisk overfladebehandling: Risiko for brintskørhed!
Reduktion af risikoen for brintskørhed (ISO 4042)
Ved galvaniske overfladebehandlede befæstelseselementer i stål, hårdhed på ≥ 360 HV og under trækspænding, eksisterer en risiko for svigt af samlingen pga. brintskørhed. En varmebehandling af befæstelseselementerne, f.eks. efter afsyring eller efter overfladebehandling, reducerer faren for brintskørhed. En fuldstændig eliminering af faren for brintskørhed kan ikke garanteres. Hvis risikoen for brintskørhed skal reduceres, skal andre overfladebehandlinger overvejes. For sikkerhedsbærende befæstelseselementer bør der derfor vælges alternative korrosionsbeskyttelses- og overfladebehandlinger, som f.eks. uorganisk zinkoverfladebehandling, mekanisk forzinkning eller brug af rust- og syrefast stål.
Befæstelser af fjederstål ≥ 360 HV el-forzinket: Fare for brintskørhed!
Befæstelseselementer af fjederstål kan, hvor det fabrikationsteknisk er muligt, også fås med uorganisk eller mekanisk overfladebehandling. Hvis sandsynligheden for brintskørhed skal reduceres, skal disse overfladebehandlinger overvejes.
Befæstelseselementer af martensitisk rustfast stål: Risiko for spændingskorrosion!
Korrekt brug af martensitisk rustfast stål
(f.eks. 1.4110, 1.4116, 1.4122, modificerede martensitiske materialer, …) Martensitisk rustfast stål adskiller sig fra austenitisk rustfast stål ved at have højere hårdhed og styrke. Martensitisk rustfast stål anvendes typisk i låseringe, skiver og borskruer. Materialet kan ødelægges som følge af spændingskorrosion eller skørhed på grund af brintoptagelse. Hvis materialerne udsættes for meget aggressive omgivelser, som havklima, høj luftfugtighed, brug af vaskemidler, høj temperatur og ætsende gasser osv., er austenitisk rustfast stål at foretrække. Desuden har martensitisk stål en lavere korrosionsbestandighed end austenitisk CrNi stål.
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af kemiske og batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Det angivne blandingsforhold skal overholdes nøje. Overensstemmende mærkning af produktet og den dertilhørende dokumentation fremmer korrekt brug. Til giftige produkter: Det er væsentligt at foretage sikkerhedsforanstaltninger og være opmærksom på advarslerne på emballagerne. Brugte eller beskadigede batterier skal afleveres på et officielt indsamlingssted.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Vær opmærksom på de sikkerhedsdatablade, som fabrikanten stiller til rådighed, og overhold de sikkerhedsforskrifter nøje, som beskrives deri.
Transportinstruktioner i EU/CH:
De anbefalede Li-ion-batterier er underlagt kravene i lovgivningen om farligt gods. Batterierne kan transporteres af brugeren ad landevejen uden yderligere krav.
Særlige krav til emballering og mærkning skal overholdes ved forsendelse med tredjeparter (f.eks. lufttransport eller speditører). En ekspert i farligt gods skal konsulteres ved klargøring af pakken.
Send kun genopladelige batterier, hvis huset er ubeskadiget. Tape åbne kontakter af, og pak batteriet, så det ikke kan bevæge sig i emballagen. Overhold kravene til mærkning og emballering. En ekspert i farligt gods skal konsulteres ved klargøring af pakken.
Send kun genopladelige batterier, hvis huset er ubeskadiget. Tape åbne kontakter af, og pak batteriet, så det ikke kan bevæge sig i emballagen. Overhold også eventuelle yderligere nationale bestemmelser.
Krav til EU-markedet
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i national lovgivning skal elværktøj, der ikke længere er egnet til brug, og i henhold til EU-direktiv 2006/66/EF defekte eller brugte genopladelige batterier/batterier indsamles separat og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Hvis elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes forkert, kan det have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.