Gestión de la cadena de suministro

Cómo superar la escasez de mano de obra y los desafíos laborales en la industria

La escasez de mano de obra en la industria está incrementando los costes a nivel mundial. ¿Cómo pueden las empresas afrontarlo? Descubre una solución que reduce la dependencia de personal y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia y la productividad.

Figuras de trabajadores en miniatura con herramientas y escaleras sobre superficie azul con objetos grandes en color púrpura pastel y verde menta.

Contacta con un Experto

La falta de mano de obra se ha convertido en un problema importante para las empresas fabricantes de todo el mundo. La pandemia de COVID‑19 no solo aceleró una tendencia ya existente (una fuerza laboral envejecida, una mayor rotación y salarios en aumento), sino que también intensificó los desafíos de las empresas en materia de personal. Todos estos factores hacen que atraer y retener talento suponga costes cada vez más elevados.

Ante este escenario, las empresas de todos los sectores deben replantearse cómo gestionar sus operaciones sin incrementar los costes externos potenciales en un contexto de escasez de mano de obra. Tenemos una solución práctica que puede aliviar estos problemas: un sistema que digitaliza tu cadena de suministro, automatiza el proceso de reposición de piezas B y C y reduce de forma significativa la carga de trabajo de los departamentos de compras y logística.

Varias cajas de cartón naranjas dispersas alrededor de una carretilla de mano negra con algunas cajas apiladas sobre ella sobre fondo blanco.

Por qué la escasez de mano de obra aumenta los costes

Está claro que sin trabajadores no se pueden fabricar productos. Pero el impacto de la escasez de mano de obra va más allá de simplemente retrasar la producción. La falta de personal genera una serie de presiones financieras, entre ellas:

  • Salarios más altos: Con menos trabajadores disponibles, las empresas deben ofrecer salarios más altos y mejores beneficios para atraer al mejor talento.
  • Menor productividad: Una plantilla con falta de personal puede ralentizar los ciclos de producción y provocar ineficiencias.
  • Costes de formación: La alta rotación obliga a las empresas a invertir constantemente en la formación de nuevos empleados.
  • Retrasos en la cadena de suministro: La falta de personal dificulta la gestión eficiente del aprovisionamiento y del inventario, lo que genera pérdidas de tiempo y recursos.

Cómo una solución logística inteligente puede ayudar a reducir estos costes

Una solución inteligente para la gestión de inventario y de piezas C puede ayudar a reducir los costes derivados de la escasez de mano de obra y mejorar la posición financiera de tu empresa a largo plazo. Nuestro servicio Smart Factory Logistics es precisamente ese sistema. Proporciona un enfoque automatizado y escalable para manejar las operaciones de la cadena de suministro, lo que significa que disminuye la dependencia de la mano de obra. Así es como puede ayudarte:

  • Supervisa los niveles del inventario con precisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en tiempo real. Ofreciendo total transparencia sobre el consumo de los componentes relevantes en cada punto de uso.
  • Garantiza una gestión de la demanda sin interrupciones. Los sistemas inteligentes de Smart Factory Logistics automatizan el proceso de pedido, desde la activación automática cuando se alcanza el mínimo definido hasta la reposición en el punto de uso.
  • Consolidación de pedidos de material en la menor cantidad de entregas posible para minimizar las tareas internas y la huella de carbono.
  • Proporciona reposición en el punto de uso: Los materiales se entregan directamente donde se necesitan, eliminando pasos intermedios y reduciendo la carga operativa.

Beneficios reales de la logística Smart Factory en la industria 4.0

Insight 1

Hasta 60%

mayor eficiencia en el control de materiales de producción.

Insight 1

Ofrecemos una solución integral que abarca desde la detección automática de la demanda y la gestión fluida de pedidos hasta la consolidación y entrega de piezas B y C, incluyendo el reabastecimiento directo en el puesto de trabajo.

Insight 2

Hasta un 45%

mayor rendimiento en tu producción.

Insight 2

Entregamos las piezas B y C en cualquier punto de uso de tu línea de producción, desde el suministro en el área de recepción hasta el reabastecimiento en el puesto de trabajo. Esto garantiza una producción sin interrupciones y aumenta el rendimiento.

Insight 3

Hasta 25% de ahorro

en los costes de la intralogística

Insight 3

Aumenta la productividad mediante una recogida de material eficiente y sin errores, reposición a tiempo, inventario digitalizado y un sistema automatizado para la gestión de los pedidos.

Conclusión 4

Flexibilidad máxima

en tu línea de producción.

Conclusión 4

Nuestros sistemas Smart Factory Logistics están diseñados para adaptarse a diferentes entornos de fabricación y configuraciones de producción.

Mantente competitivo pese a los desafíos en la gestión de personal

La escasez de mano de obra no desaparecerá a corto plazo, por lo que los fabricantes deben encontrar soluciones sostenibles para mantenerse competitivos. Nuestro servicio Smart Factory Logistics no solo ayuda a cubrir la falta de personal, sino que hace que tus operaciones sean más ágiles, inteligentes y eficientes a largo plazo.  Si tu empresa busca reducir costes innecesarios y mejorar la eficiencia, esta solución puede convertirse en un factor clave para el éxito sostenible.

Varias cajas de cartón naranjas dispersas alrededor de una carretilla de mano negra con algunas cajas apiladas sobre ella sobre fondo blanco.

Descarga el white paper

¿Quieres saber más?

Nuestro white paper gratuito “Cómo superar la escasez de mano de obra en la planta de producción” profundiza en este tema.

Descargar ahora