Con el Bossard Exploration Lab, estamos creando un espacio para mentes brillantes e ideas audaces. Nuestro enfoque es cuestionar constantemente el statu quo y sacar las conclusiones correctas de ello.
15 de julio de 2025
Bossard Exploration Lab
El Grupo Bossard se ha asociado con el Laboratorio de Viabilidad de la ETH Zurich, una de las universidades líderes del mundo, para gestionar el Bossard Exploration Lab, que actúa como puente entre la investigación, la tecnología y la práctica industrial.

Resumen
- El Grupo Bossard está ayudando a dar forma al futuro de la tecnología de Smart Factory.
- Se han desarrollado más de 30 ideas de proyectos en el Bossard Exploration Lab junto con estudiantes de la ETH Zurich, siendo el proyecto "Battery Retrofit" el primero prometedor en llegar a la fase de industrialización.
- Las baterías recargables reducen los costos de batería en los SmartBins de Bossard en más del 50% y las emisiones totales de CO2 en un 16%.
Asociación con el Feasibility Lab de la ETH Zurich
El Grupo Bossard se ha asociado con el Feasibility Lab de la ETH Zurich, una de las universidades líderes en el mundo, para llevar a cabo el Bossard Exploration Lab, que actúa como un puente entre la investigación, la tecnología y la práctica industrial.
Desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, más de 50 empleados de Bossard de todo el mundo acudieron a la sede de la empresa en Zug para desarrollar más de 30 ideas de proyectos y probar su viabilidad con el apoyo de un gran número de estudiantes del Feasibility Lab. "Battery Retrofit" fue el primer proyecto prometedor en llegar a la fase de industrialización. Se trata de una batería recargable para un uso eficiente y sostenible en los productos SmartBin de Bossard.
"'Battery Retrofit' es un ejemplo destacado de cómo estamos ayudando a dar forma al futuro de la tecnología SmartBin junto con nuestros empleados y todos los involucrados en la ETH Zurich", dice Daniel Bossard, CEO del Grupo Bossard. "Battery Retrofit" se está implementando en estrecha colaboración con otros socios de la industria. En la próxima fase, se realizarán mediciones a largo plazo y se llevarán a cabo estudios iniciales sobre la infraestructura de carga. El lanzamiento está previsto para principios de 2026.
Dentro del Bossard Exploration Lab: Ideas que Importan

Se necesita tu consentimiento para reproducir contenido de YouTube
Este contenido se reproduce desde YouTube y requiere el uso de cookies de marketing. Acepta las cookies de marketing para visualizar el vídeo.
Nueva Tecnología Conduce a Ahorros de Costos
Los SmartBins de Bossard son contenedores inteligentes para la gestión automatizada de almacenes de piezas B y C que contienen sensores, módulos inalámbricos y microcontroladores. Requieren una fuente de alimentación confiable, una que sea operada por batería para permitir un uso inalámbrico y flexible. Los sistemas SmartBin cloud registran el inventario del cliente varias veces al día y transmiten los datos de forma inalámbrica a la nube IIoT, donde se procesan en ARIMS, la solución interna de Bossard. Esta eficiencia es posible gracias a la electrónica de ahorro de energía desarrollada por la empresa con un firmware especial que permite la operación con una sola batería durante hasta cinco años, un pico de clase mundial.
Baterías con una Vida Útil Más Larga
Como parte del Bossard Exploration Lab, se examinó la batería actual de los SmartBins de Bossard, ya que debe desecharse después de cinco años de operación. Para el futuro suministro de energía, la llamada tecnología de baterías de fosfato de hierro y litio (baterías recargables LiFePO4) ha demostrado ser útil, especialmente porque produce beneficios significativos para los productos SmartBin de Bossard. Una ventaja clave es la vida útil más larga. Las baterías se recargan después de hasta tres años y la vida útil total es de 20 años.
"Las baterías de fosfato de hierro y litio son ideales para los productos SmartBin de Bossard porque, además de su vida útil más larga, ofrecen alta seguridad, baja autodescarga y rendimiento estable", dice Urs Güttinger, Director de Tecnología, quien coordinó el Bossard Exploration Lab. Las baterías recargables reducen los costos de batería en los SmartBins de Bossard en más del 50%.
Sostenibilidad como un Factor Fundamental
En Bossard, la sostenibilidad no es solo una promesa, sino una parte integral de nuestra misión de promover un crecimiento sostenible a largo plazo mientras se tiene un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. En línea con los objetivos climáticos definidos en la "Estrategia 200" – la empresa celebrará su 200 aniversario en 2031 – Bossard está en camino de reducir las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 en un 50% para este punto y alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2040.
Las baterías recargables reducen el desperdicio de baterías y contribuyen esencialmente a lograr nuestros objetivos de sostenibilidad. Las emisiones de CO2 se reducirán en un 16% en total.
Más de 100,000 unidades SmartBin cloud en todo el mundo están actualmente afectadas, con sus baterías vacías siendo reemplazadas por baterías recargables LiFePO4. Además, las baterías recargables LiFePO4 contienen apenas metales críticos como el cobalto o el níquel, lo que mejora su huella ambiental.
El ETH Feasibility Lab
Las ideas innovadoras y revolucionarias a menudo van acompañadas de incertidumbre: tanto las empresas como las universidades encuentran difícil manejar tales ideas de manera flexible y eficiente en las primeras etapas. Aquí es precisamente donde entra el Feasibility Lab, un método desarrollado por la ETH. A través del trabajo basado en proyectos, se prueban enfoques de innovación arriesgados de manera estructurada y se involucran expertos adecuados de la ETH. Los estudiantes actúan como iniciadores, comparten conocimientos y trabajan con empresas para promover ideas desde el concepto inicial hasta el MVP, de una manera práctica, creativa y orientada al futuro.
Contacto de prensa de Bossard:
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
Contacto de prensa del ETH Feasibility Lab:
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
Sobre ETH Zurich
ETH Zurich es una universidad de ciencia y tecnología y es una de las mejores universidades del mundo. Desde su fundación en 1855, se ha destacado por su enseñanza sobresaliente, investigación de vanguardia e innovaciones pioneras. Con alrededor de 25,000 estudiantes de más de 120 países y una red de más de 500 profesores, ETH promueve activamente soluciones a desafíos globales. Muchos desarrollos y spin-offs innovadores tienen su origen aquí y dan forma a la economía, la ciencia y la sociedad mucho más allá de Suiza.