Superficie de Bloqueo Especial
Lo que distingue a los elementos de fijación Verbus Ripp® de la competencia son sus costillas de bloqueo especiales. La forma en cuña de las costillas de seguridad en la superficie de apoyo garantizará efectivamente el resultado de bloqueo adecuado. Como la superficie no se daña, el recubrimiento anticorrosión permanecerá intacto. Las costillas de bloqueo permiten una unión confiable incluso si por razones estructurales se requiere un tornillo más corto apretado con una alta carga lateral.