El equipo de expertos aúna sus conocimientos y experiencia en aplicaciones de sujeción para cada uno de nuestros clientes. Eche un vistazo a estos interesantes libros blancos.

Fragilidad por hidrógeno: la asesina silenciosa

La fragilidad del metal causada por átomos de hidrógeno no es algo nuevo. Se documentó por primera vez en 1875, hace ya más de un siglo. Sin embargo, la conciencia del peligro de la fragilidad por hidrógeno, especialmente en elementos de sujeción mecánicos, merece mucha más seriedad y atención.

Esta es la razón:

El fallo de una sujeción causado por la fragilidad por hidrógeno es un fallo retardado. La rotura no se produce inmediatamente después del montaje de la sujeción, sino horas, días e incluso semanas después. Debido a la naturaleza de este fallo, es casi imposible detectar la fragilidad por hidrógeno en el control durante el proceso o la comprobación de calidad al final de proceso.

Muy a menudo, los productos ya están montados y han sido enviados. Esto ha causado a varias empresas importantes gastos por retirada de productos. El daño que esto causa a la imagen de la empresa es incalculable. Puede pasar en cualquier momento. ¡La fragilidad por hidrógeno es una asesina silenciosa!

El libro blanco trata materias relativas a la fragilidad por hidrógeno, especialmente en aplicaciones de sujeción. Peter Witzke, miembro del equipo de expertos de Bossard escribe sobre:

  • Conceptos básicos de la fragilidad por hidrógeno
  • Entrada del hidrógeno en la sujeción
  • Difusión de hidrógeno en zonas con elevada tensión de tracción en la sujeción
  • Segregación de hidrógeno en las juntas de grano, inclusión, dislocaciones y otros recovecos
  • Alcance del valor crítico de concentración de hidrógeno
  • Prevención y descarga de hidrógeno
  • Procedimiento para inspeccionar elementos de sujeción frente a signos de fragilidad por hidrógeno

Iniciar sesión para descargar el libro blanco (PDF, inglés)
¿Se deben reutilizar los elementos de sujeción?

La reutilización de tornillos, tuercas y pernos puede parecer una manera de ahorrar costes, pero es todo lo contrario.

En este libro blanco Martin Rüedy, del equipo de expertos de Bossard, no recomienda la reutilización de elementos de sujeción en relación a

  • Seguridad de la instalación
  • Protección contra la corrosión
  • Calidad del tratamiento de la superficie
  • Durabilidad
  • Producción eficiente, costes de montaje

Iniciar sesión para descargar el libro blanco (PDF, inglés)
Corrosión

¿Qué es la corrosión? 

La corrosión puede ocurrir siempre que haya diferentes componentes metálicos en contacto entre sí. La primera imagen que se viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra «corrosión» es la de un trozo de metal de color marrón-rojizo. Si preguntamos a los expertos, la respuesta no es tan sencilla. La corrosión puede tener diferentes colores y formas. ¿Entonces, qué es realmente la corrosión? ¿Qué la causa? ¿Cómo puede evitarse?

En el siguiente libro blanco podrá leer más acerca de los distintos tipos de corrosión y cómo evitarla. Podrá consultar lo que Doug Jones, del equipo de expertos de Bossard, explica sobre:

  • Corrosión uniforme 
  • Corrosión por rendija
  • Corrosión galvánica
  • Corrosión por picadura
  • Corrosión intergranular
  • Fragilidad por hidrógeno

Iniciar sesión para descargar el libro blanco (PDF, inglés)
Pérdida de apriete... ¡que no se pierda nada!

De la generación de energía a la automatización, desde sistemas de transporte a equipos para aplicaciones deportivas y de recreo, desde sistemas de comprobación y medición a tecnología sanitaria, desde gadgets digitales a juguetes para niños, para sujetar casi cualquier cosa se necesitan elementos de sujeción roscados. Las uniones roscadas tienen muchas ventajas que ofrecer, pero también tienen sus puntos débiles. Uno de los retos más importantes de las uniones roscadas es el auto-aflojamiento.

El tema del auto-aflojamiento es uno de los que más atrae la atención de los diseñadores de productos, los especialistas en producción, los ingenieros industriales y los encargados del mantenimiento y la seguridad. La razón es obvia... ¡la seguridad! 

Michael Kaas, del equipo de expertos de Bossard, ha seleccionado este tema como uno de los retos más importantes para la industria de la sujeción, y le gustaría comentar aspectos más detallados del mismo.
En este libro blanco destacan los siguientes temas:

  • Tipo de cabeza
  • Tuercas
  • Características del bloqueo de rosca
  • Parches adhesivos
  • Arandelas
     

Iniciar sesión para descargar el libro blanco (PDF, inglés)
La excoriación y los elementos de sujeción de acero inoxidable

Are your connecting components regularly subject to seizing and so frequently cause a problem? In this professional article you can not only learn the causes and preventative measures, but targeted solutions for preventing cold shutting.

Connecting connecting components subjected to excessive demands or high temperatures are particularly in danger. Particularly when fixing elements and components are manufactured from different materials and the friction coefficient is high, it can lead to so-called seizing or cold shuts. 

Even in manufacture this challenge can be met by adequately coating the connecting components. Concrete solutions are described in detail in the professional article by Garg Deepak from Bossard's team of experts.

The contents at a glance:

  • Causes of cold shuts
  • Galling and its Causes
  • Manufacturing processes and galling
  • High Temperature Fasteners and Galling
  • Prevention of Galling
  • Top Coat
  • Tribological coating

Iniciar sesión para descargar el libro blanco (PDF, inglés)
Making the right choice

La principal función de los componentes de conexión, como ya se sabe, es la de garantizar la facilidad de montaje y de mantenimiento. Los ingenieros de desarrollo suelen enfrentarse al reto que supone encontrar el componente de conexión adecuado para una nueva tarea de conexión.

El autor de este libro blanco, Francis Khoo, del equipo de expertos de Bossard, ha examinado cómo, gracias a la selección del elemento adecuado, puede incrementar la productividad y al mismo tiempo minimizar los riesgos. Describe qué se demanda en cuanto a componentes de conexión y cómo la selección del elemento adecuado tiene como resultado un diseño de producto funcional que al mismo tiempo ofrece la seguridad necesaria.

Por último se indican recursos muy útiles para la planificación y la implementación de soluciones de conexión.

Un breve resumen de los contenidos:

  • Prefacio
  • Definición de tarea
  • Disponibilidad
  • Toma de decisiones
  • Resumen y conclusión
  • About BOSSARD Ingeniería Services

Iniciar sesión para descargar el libro blanco (PDF, inglés)

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.